2175898_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2175898_zh-CN

2175898_zh-CN

使用 S32K3X4EVB OBD 调试外部目标 (S32K312)

你好,

我有一块恩智浦的 S32K3X4EVB-T172 评估板和一个 S32K312 MCU(在自定义硬件上),如果可能/支持的话,我想使用评估板上的板载调试器对其进行编程。我知道评估套件上的编程连接器本应与外部编程器和板载目标(K344)一起使用,但我原本预计它也会以相反的方式工作,因为K312属于同一个系列。

我开启了调试器(使用微型 USB 端口),但是评估板没有电源(没有 12 伏输入),评估套件和 S32K312 板上的 10 引脚 SWD/JTAG FPC 连接了 J418,但是调试器似乎无法识别 S32K312(尝试从 S32DS 进行调试或运行时)。我使用 Segger 验证了 S32K312 上的 10 针 SWD/JTAG 连接器是否正常工作)。

是我做错了什么,还是这个用例明确不支持/不会工作?

非常感谢,
Hareesh

Re: Using S32K3X4EVB OBD to debug external target (S32K312)

您好@VaneB,

感谢您附上相关资源。据我所知,看来唯一可行的办法就是淘汰 K344,但我目前还不愿意这么做。我原以为 K344 不通电就足够了,但情况似乎并非如此。

不过,还是要感谢您的帮助!

谨致问候,
Hareesh S


Re: Using S32K3X4EVB OBD to debug external target (S32K312)

你好@Hareesh_S

虽然在技术上是可行的,但请注意,对 EVB 的修改不属于我们的支持范围。

不过,我建议您查阅以下详细讨论该主题的资料。

使用 Freedom 板 作为 SWD 程序员

使用 USBDM 和 Freedom 板 调试外部处理器

S32K144 openSDA

评估板用作调试器


BR、VaneB

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 12:05 PM
Updated by: