おはよう
MIMXRT1170-EVKボードを持っています。OpenSDA にはアクセスできなくなったようです。USB ケーブルを J11 に差し込むと、D5 LED が点滅し続けます。USB ケーブルを接続する前に SW3 を押し、数秒後に SW3 を放すという手順を試しましたが、D5 が点滅し、Windows 11 (ブートローダーまたはメンテナンス) にドライブが表示されません。
J1 コネクタを介して SEGGER JLink を搭載したボードと通信できます。
このボードの OpenSDA 機能を回復するお手伝いをお願いできますか?SEGGER JLink を使用して OpenSDA を再プログラムする方法はありますか?
この問題は、私の発展を進める上で、私にとって非常に重要かつ緊急な問題であることをご理解ください。
ありがとうございます。
フランチェスコ・ソリート
Hello
ありがとう。でも、うまく説明できなかったかもしれない。JLink は J1 で動作しています。ジャンパーはすべて写真のとおりに設定されています。当然のことながら、回復手順の後、J22 を削除し、さらに明らかに 5V 電源に J43 を使用しています。
いずれにせよ、このCASE、AN13206 の手順を実行しても、OpenSDA は Windows のディスク ドライブに表示されません。
最初にあなたに手紙を書いたとき、手続きは正常に終了しました。
今、私は手順が常に間違ってしまうという新たな状態に陥っています。
あなたの側でも試してみてはいかがでしょうか?
Windows デバイス マネージャでは、CMSIS-DAP が HID ペリフェラルとして表示されます。
ボードを工場出荷時のデフォルト設定に戻す方法はありますか?完全に消去して最初からやり直す方法はありますか?
ありがとうございます。
フランチェスコ・ソリート
こんにちは、 @SolitoFrancescoさん、
J1 は SWD を使用してデバッグできるため、FreeLink チップ上の SWD 信号はまだ正しく接続されていない可能性があります (ジャンパーがないことが原因である可能性があります)。
1.OpenSDA ファームウェアを更新した後、または JLink ファームウェアに切り替えた後は、J22 を再度切断する必要があります。
2. J43 からの 5V 電源の使用をお勧めします。
3. ボードを私のボードの写真および EVK 回路図と比較して、不足しているジャンパーがないか確認します。
よろしくお願いします、
ギャビン
こんにちは
申し訳ありませんが、今は回復できない別の状況に陥っています。
理由は分かりませんが、現在、MIMXRT1170-EVK の D5 LED が修正されており、Windows のデバイス マネージャーでボードが認識されないようです。AN13206を再度ステップバイステップで試してみましたが、今回は状況が改善しません。AN13206のコマンド行から取得したメッセージはすべて期待通りです。J1 20ピンコネクタからはJLink経由でマイクロコントローラと通信・デバッグできます。一括消去を試みましたが、失敗しました。
このCASEも早急にご支援CANますでしょうか?
ありがとうございます。
フランチェスコ・ソリート
Hello
あなたの提案を受けて、私は AN13206 を次の手順で解決しました。他の評価ボード用であっても、私は単にJ42を自分のボードのJ22とみなし、.binを使用します。私のボード用の OpenSDA ファイル。
ありがとうございます。
フランチェスコ・ソリート
Hello
迅速な回答ありがとうございます。ジャンパーで J22 を閉じて、Windows のコマンド プロンプトから program_CMSIS.cmd を起動する必要があるということですか?すべての手順を説明していただけますか?
ご理解とご協力に感謝いたします。
敬具
フランチェスコ・ソリート
こんにちは、 @SolitoFrancescoさん、
NXP MIMXRTシリーズにご興味をお持ちいただきありがとうございます。
LinkServer のスクリプトを使用してファームウェアを再フラッシュしてみましたか?
Gavin_Jia_0-1758792121755.png
Gavin_Jia_1-1758792228070.png
よろしくお願いします、
ギャビン