2175531_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2175531_ja-JP

2175531_ja-JP

nRESET が立ち上がると、AUX2 の状態がラッチされ、通常モードまたはファームウェア ダウンロード モードになります。

キャプチャした波形に基づいて、nRESET の立ち上がりエッジに対して AUX2 のセットアップ時間とホールド時間の要件はありますか。 5G.jpg

Re: rising nRESET latches the state of AUX2 to go into normal mode or firmware download mode.

問題は何ですか?

Re: rising nRESET latches the state of AUX2 to go into normal mode or firmware download mode.

IRQ をアクティブハイにプログラムします。
IDLE_IRQ を有効にします。
PN5180 は ROM から起動し、EEPROM 構成をロードします。
SO、コールド リセットまたはソフトウェア リセットの際、IRQ アクティブ ハイが直ちに有効になるのでしょうか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-22-2025 08:32 AM
Updated by: