こんにちはNXP
1. カメラ設定ドキュメントのダウンロードリンク
2. 以下のログで問題はどこにありますか?
libcamera を使用してテストしてみることをお勧めします。
LIBCAMERA_PIPELINES_MATCH_LIST='nxp/neo,imx8-isi,uvcvideo' をエクスポートします。
gst-launch-1.0 libcamerasrc ! queue ! autovideosinkこんにちは@danielchen
1. コマンド で プレスリリース、製品ニュース リンクを 有効 に し まし た( media - ctl - d / dev / media0 - l " ' gc05a2 1 - 0037 ': 0 - > ' csidev - 4ad30000. csi ': 0[ 1] ")
こんにちは、yrj
BSP 6.12.20の場合、i.MX Linux リファレンス マニュアル Rev LF6.12.20_2.0.0 を参照することをお勧めします。
プレスリリース、製品ニュースのリンクを有効にする必要があります。
GStreamerを使用する前に、センサとCSI間のメディアパイプラインリンクを有効にする必要があります。
詳細については、Linux リファレンス・マニュアルで「プレスリリース、製品ニュース-ctl」を検索してください。
こんにちは@danielchen
1.BSP:imx-6.12.20-2.0.0.xml
2.このバージョンはすでにかなり新しいです。バージョン6.12.34を使用する必要はありますか?
どの BSP バージョンを使用していますか?最新のBSPバージョン6.12.34をCANますか?
こんにちは@danielchen
1. /dev/video2 でサポートされているフォーマットが期待どおりでないCASEに備えて確認します。
2.フォーマットが正しくありません。CSI とカメラに互換性がないことが疑われます。
ログ ファイルから、I2C アドレス 1-0037 の GC05A2 センサが検出され、CSI インターフェースにリンクされています。
gc05a2 1-0037 → csidev-4ad30000.csi → クロスバー → mxc_isi.2→ /dev/video2
フォーマット交渉は
SGRBG10_1X10/2592x1944UYVY8_1X16/1920x1080これは、おそらく ISI を介して形式変換が行われており、パイプラインが/dev/video2に正しくルーティングされていることを意味します。
以下の失敗ログは、要求されたフォーマットがV4L2デバイス/dev/ivdeo2でサポートされていないことを示しています。
こんにちは@yrj
UG10215: i.MX カメラ移植ガイドを参照することをお勧めします。
https://www.nxp.com.cn/docs/en/ユーザーガイド/UG10215.pdf
このドキュメントでは、i..MX95 アプリケーション プロセッサのハードウェア カメラ サブシステムの概要を示し、Linux カーネルとユーザー空間に対応するソフトウェア アーキテクチャについて説明します。また、移植手順と 3A アルゴリズムの構成方法についても説明します。
よろしくお願いします。
ダニエル
よろしくお願いします。
ダニエル