我们使用的是 MCIMX6Y2CVM05AB + LvDDR3 (MT41K256M16TW-107)。在压力测试期间,当 DDR3 速度达到 432MHz 时发生以下错误:
DDR Freg: 432 MHZ
t0.1: data is addr test
Address of failure(step2):0x80000004
Data was: 0x80000000
But pattern should match address
Error: failed to run stress test!!!
问题如何修正此错误以获得更高的速度,特别是 500MHz 以上的速度?
可以看到,i.MX6ULL 支持的最大 DDR 时钟为 400MHZ。
试试看
这些是采用 LPDDR3 的 i.MX6ULL 的常用稳定频率。
您选择的是超频