MCIMX6Y2CVM05AB + LvDDR3 (MT41K256M16TW-107)を使用しています。ストレス テスト中に、DDR3 速度が 432MHz に達したときに次のエラーが発生しました。
DDR周波数: 432 MHz
t0.1: データはアドレステストです
失敗のアドレス(ステップ2):0x80000004
データは0x80000000でした
しかしパターンはアドレスと一致する必要があります
エラー: ストレス テストの実行に失敗しました。
質問: このエラーを修正して、具体的には 500 MHz を超える速度を実現するにはどうすればよいですか?
i.MX6ULL のサポートでは最大 DDR クロックが 400MHZ であることがわかります。
試す:
これらは、LPDDR3 を搭載した i.MX6ULL の一般的な安定周波数です。
あなたの選択はオーバークロックです