2174893_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2174893_ja-JP

2174893_ja-JP

PN5190 はカードが存在しない状態で SW LPCD から出ます

こんにちは、

私たちの製品では、SW LPCD を使用してデバイスを起動し (割り込みピン経由)、処理を開始しますが、一部のボードで頻繁に問題が発生しています (製造バッチに応じて 2 ~ 5%)。デバイスが SW LPCD に入ると、外部からの介入なしにデバイスが頻繁に起動します。これまでに試したボードでは、数秒ごとに起動するものもあれば、数分ごとに起動するものもあります。

1- PN5190 を再度はんだ付けします (問題は解決せず、元のはんだ付けの状態は良好です)

2-チップを交換する(これで問題は解決します)

3-問題のあるチップを既知のボードに配置する(問題が再び表示されます)

SW LPCD が安定していないにもかかわらず、NFC はカードを問題なく読み取る、SO チップと回路はある程度正常です。

チップは DPC を使用してデフォルトのレジスタで実行されていますが、残念ながら元の設計者が利用できません。チップに欠陥があるとは思いません (欠陥が多すぎます)。おそらく、何らかのキャリブレーション/構成の不足に関連していると思われますが、何か手順が抜けているのでしょうか?

再キャリブレーションの間に 3 秒待つ場合の LPCD キャリブレーション基準値の例として、次のものがあります。

[00:00:03 01/01/70] SW LPCDキャリブレーション正常 参照値: 0x28FFB5 (2686901)
[00:00:06 01/01/70] SW LPCD キャリブレーション正常 参照値: 0xFFD1FF72 (4291952498)
[00:00:09 01/01/70] SW LPCD キャリブレーション正常 参照値: 0xFFD1FF72 (4291952498)
[00:00:12 01/01/70] SW LPCDキャリブレーション正常 参照値: 0xFFDAFF6B (4292542315)
[00:00:15 01/01/70] SW LPCD キャリブレーション正常 参照値: 0xFFD2FF6E (4292018030)
[00:00:18 01/01/70] SW LPCD キャリブレーション正常 参照値: 0xFFD4FF6E (4292149102)
[00:00:21 01/01/70] SW LPCD キャリブレーション正常 参照値: 0xFFD2FF6F (4292018031)
[00:00:24 01/01/70] SW LPCD キャリブレーション正常 参照値: 0xFFD5FF6D (4292214637)
[00:00:27 01/01/70] SW LPCD キャリブレーション正常 参照値: 0xFFD1FF6D (4291952493)
[00:00:30 01/01/70] SW LPCDキャリブレーション正常 参照値: 0xFFCEFF6C (4291755884)

平均 --> 4291755884

よろしくお願いいたします。

RFRe: PN5190 exit from SW LPCD with no card present

お世話になります。

カスタマーサポートのFabianです。

弊社製品にご興味をお持ちいただき誠にありがとうございます。

すでにご覧になったかもしれませんが、ライブラリには LPCD の機能を示す例があります。

正しいキャリブレーションと構成については、 NFC コックピットを使用して行うことをお勧めします。この GUI ツールは、構成設定を表示します。

AN12551 (セクション 4.1) で説明したように、キャリブレーションと構成を目的とした半自律モードがあります。IC がモードのままで、環境によってアンテナの同調がずれていることが問題となっている可能性はありますか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 12:15 PM
更新者: