2174803_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2174803_zh-CN

2174803_zh-CN

LPC1768 CAN 驱动程序中的 RBS 位未设置

CAN 控制器配置正确 - 位定时已设定,进入正常模式,可看到接收到的帧。收到帧时,寄存器CANxRFS、CANxRID 和 CANxRDA会正确更新。我正在 LPC1768 上实现一个波特率为 500 kbps 的中断驱动 CAN 驱动程序。

但是,即使接收到完整的 CAN 帧,也不会在 canxSR 或 canxGSR 中设置 RBS(接收缓冲区状态)位。我没有在CANxCMR中设置RRB位来版本接收缓冲区,因此在版本缓冲区之前,RBS位应保持设置状态。

能否解释一下为什么 RBS 位可能无法设置,或者在这种设置下 LPC1768 CAN 是否存在任何已知问题?

感谢您的支持。

LPC17xxRe: RBS bit not setting in LPC1768 CAN driver

你好@Nisarga

根据你的描述

我想您可以查看 AFMR 注册表。

Harry_Zhang_0-1758878166234.png

我认为,如果绕过了接收过滤,报文就会直接进入接收寄存器(CANxRFS/RID/RDA/RDB),而不会更新 RBS。

敬请查阅。

BR

哈利


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 11:33 PM
更新者: