2174624_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2174624_ja-JP

2174624_ja-JP

FS26 は立ち上がりエッジでのウェイクアップをサポートしていますか?

こんにちは:
BMS製品を開発しており、FS26を電源システムとして使用する必要があります。MFS2633AMDAHADまたはMFS2633AMDE4ADは電源要件を満たしていますが、これらの2つのチップが立ち上がりエッジウェイクアップをサポートしているかどうかを知りたいです。データシートには関連情報が見つかりません。もし立ち上がりエッジウェイクアップをサポートしている場合、OTPはどのように設定すればよいでしょうか?よろしくお願いいたします。

Re: FS26是否支持上升沿唤醒外付けのハードワイヤードなウェイクアップソースを使用しており、エッジウェイクアップ方式が必要です。SPIは実現不可能です。FS65シリーズへの切り替えを検討させていただきます。ありがとうございます。Re: FS26是否支持上升沿唤醒

これはFS26のウェイクアップ機能です。Edgeでは最後の機能を適応させることはできますか?

• WAKE1およびWAKE2ピン
• GPIO1およびGPIO2ピン
• 長時間タイマー(LDT)の有効期限
• CSBピンのエッジ検出によるSPIアクティビティ

FS26 が動作しない場合は、FS65 も人気のある選択肢です。

Re: FS26是否支持上升沿唤醒はい、分かりました。立ち上がりエッジでのウェイクアップを実現したいのですが、例えばKL15信号が100ms以内にローからハイに遷移するとウェイクアップがトリガーされ、その後KL15信号がローになってもウェイクアップ状態に影響しないような仕様にしたいです。(エッジウェイクアップの説明はFS6504のデータシートに記載されています。「ウェイクアップ機能:エッジまたはレベルウェイクアップを選択可能」)Re: FS26是否支持上升沿唤醒

彼は「低い」または「高い」目覚めについて言及していました。たとえば、低いレベルの後に高いレベルを維持するとユーザーが目覚める可能性があり、高いレベルの後に低いレベルを維持するとユーザーが目覚める可能性があります。

Re: FS26是否支持上升沿唤醒はい、お送りいただいたレジスタ設定ファイルも拝見しました。4つのウェイクアップソースがハイレベルまたはローレベルとして記述されていますが、エッジウェイクアップについては記載されていません。FS26シリーズはエッジウェイクアップをサポートしていないのでしょうか?Re: FS26是否支持上升沿唤醒

OTP 設定をアップロードしました。

I/O 構成を確認することはできますが、ウェイクアップ プロセスは M_WIO_CFG レジスタを介して構成され、OTP バージョンとは関係ありません。

guoweisun_0-1758682321724.png




Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 12:16 PM
Updated by: