2174180_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2174180_ja-JP

2174180_ja-JP

PF5030はすべての出力が失われた状態でI2Cを読み取ります

こんにちは。致命的なエラーが発生すると、入力電源は維持されますが、PF5030 のすべての出力が失われます。I2C 経由で詳細な障害情報を取得する方法はありますか?

VDDIO は出力の 1 つから供給されます。この状況では、VDDIO が失われ、I2C インターフェースが機能しない可能性があります。しかし、致命的なエラーが発生した後に外部 VDDIO を提供するとどうなるでしょうか?

エラー メッセージは保持されたままになりますか、それともすでに失われていますか?エラーが発生した後に外部 VDDIO を供給し、I2C 通信を試行することで、エラーの原因をCANますか?

Re: PF5030 read I2C while all output lost

こんにちは、ポニーさん


  • 致命的なエラー (ウォッチドッグ障害、監視対象レールの過電圧、障害カウンタのオーバーフローなど) が発生すると、PF5030 は DEEP-FS 状態に移行します。
  • DEEP-FS では、すべてのレギュレータがオフになります。
  • フェイルセーフロジックはVINから内部的に電源供給されている
  • I²C インターフェースはフェイルセーフ ドメインにあり、VDDIO (1.71 V ~ 5.25 V の範囲) が存在すると再び機能するようになります。
  • VIN が POR しきい値を上回っており、デバイスの電源がオフ/オンされていない限り、フェイルセーフ レジスタ (例: FS_GRL_FLAGS 、 FS_OVUVREG_STATUS1 、 FS_DIAG_SAFETY 、 FS_STATES ) には次の内容が含まれます。
    • どの電圧モニターがトリガーされたか(OV/UVフラグ)
    • ウォッチドッグエラーフラグ
    • 障害カウンターとステートマシンのステータス
  • これらのレジスタはPORまたは明示的な書き込みによってのみクリアされ、DEEP-FSに入ることによってはクリアされません。

  • FS_GRL_FLAGS (一般的な障害の概要)
  • FS_OVUVREG_STATUS1 (VMONがトリガー)
  • FS_DIAG_SAFETY (ウォッチドッグ、CRC、BIST ステータス)
  • FS_STATES (現在のフェイルセーフ状態)

VIN が失われていない限り、VDDIO に外部電源を供給して致命的なエラーが発生した後に詳細な障害情報を回復 CAN。VIN が POR を下回ると、すべての揮発性レジスタがクリアされます。

敬具、

ヨゼフ


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:18 AM
Updated by: