2173982_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2173982_ja-JP

2173982_ja-JP

Flexbuild を使用して、i.MX8M Plus EVK 上の eMMC に Debian イメージをフラッシュする方法を教えてください。

こんにちは、皆さん。

私は i.MX8M Plus EVK を使用して、NXP の Flexbuild システムを使用して Debian イメージを生成しています。
これまでのところ、flex-installer を使用してイメージをビルド、カスタマイズし、SD カードにフラッシュすることができ、正常に起動します。

ここで、SD から起動するのではなく、同じ Debian イメージをオンボード eMMC に展開したいと思います。
Flexbuild ユーザーガイドから、flex-installer が「SD/eMMC カードまたは USB/SATA ディスク」へのインストールをサポートしていることに気付きましたが、i.MX8M Plus EVK での eMMC の明確な例や手順は見つかりませんでした。

  • Flexbuild ツールを使用して Debian イメージを eMMC にフラッシュするための公式ワークフローはありますか?

  • rootfs を準備した後、U-Boot (mmc dev、mmc write) を使用してブートローダー + パーティション分割を手動で処理する必要がありますか、それともこのための既製のスクリプトがありますか?

  • Yocto BSP では通常、uuu/imx-uuc を使用して eMMC にフラッシュしますが、Debian Flexbuild では同様のフローは見当たりません。あるんですか?

詳細な手順や参考資料があれば幸いです。

ありがとうございます。

Re: How to use Flexbuild to flash Debian image into eMMC on i.MX8M Plus EVK?ここに解決策を投稿していただけますか?私はimx8mp-evkの新しい開発者です。同じ問題が発生します。Re: How to use Flexbuild to flash Debian image into eMMC on i.MX8M Plus EVK?

flex-installer は、これらのイメージを eMMC に展開するために使用されます。

Re: How to use Flexbuild to flash Debian image into eMMC on i.MX8M Plus EVK?

私はそれを解決します

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 12:22 PM
更新者: