2173613_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2173613_ja-JP

2173613_ja-JP

LVGLソースファイルの下のNXPフォルダ

こんにちは、

LVGL メイン ソース ファイル フォルダーには、NXP という名前のフォルダーがあります。そのフォルダーには、PXP フォルダーと VGLite フォルダーが含まれています。これらの PXP および VGLite フォルダーの下のソース ファイルは、NXP の専門家または LVGL 公式チームによって作成および改善されているのでしょうか?以下をご覧ください

burhanhagi_0-1758552398735.png


Re: NXP folder under LVGL source files

こんにちは@burhanhagi 、

lvgl > src > draw > nxp の下にあるこれらのファイルは NXP によって開発されましたが、LVGL チームによって LVGL ライブラリに実装されています。このため、これらのファイルの一番上には著作権が記載されています。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 12:24 PM
Updated by: