你好,团队、
我目前正在使用 LLCE CAN 驱动程序(v1.0.2)和 RTD 驱动程序(以太网、端口、平台等)版本 2.0.0 在 S32G274A 板上进行一个正在运行的项目。用于这些驱动程序的 EB Tresos 配置工作区在 CAN 和以太网模块上都能成功运行。
我现在计划将 RTD (MCAL) 驱动程序从 2.0.0 版升级到 5.0.0 版。我想了解使用 EB Tresos 更新驱动程序版本和重新生成模块的过程,最好以现有工作区为基础。
能否请您指导我执行此升级的建议步骤或最佳做法?
谢谢!
你好,@PZK
谢谢您的帖子。
你曾经使用的版本已经很旧了,对于这种主要版本的更新,我建议重新生成代码/配置,你可以先选择以下组合作为参考:
LLCE1.0.10、RTD5.0.0QLP03 和其他(如需要)(HSE FW0.2.64、PFE 1.6.0)、因为这种组合在正式版本之前已经过测试。
然后更改参考您先前工作的设置,并为接下来的构建和测试生成新的代码/配置。
BR
切宁