こんにちは、
SC18M704(uart-i2c)モジュールのI2Cピンをimx8mp-axonにコネクテッドしました。SC18IM704のアドレスを検出してみました。しかし、検出できませんでした。SC18IM704 で検出が行われないのはなぜですか?
ありがとう。
よろしくお願いいたします。
カマレシュ
こんにちは、カマレシュ
良い一日!
接続するための手順をいくつかご紹介します
I2C デバイスをスキャンする場合。I2C バスを i.MX8MP の I2C コントローラに直接接続します (SC18IM704 を経由しません)。
データシートの『第 7.1 章「UARTメッセージフォーマット」を参照することをお勧めします。
この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がございましたら、お知らせください。
素晴らしい一日をお過ごしください。幸運をお祈りします。
こんにちは、カマレシュ
良い一日!
SC18IM704は、一般的なI2CスレーブデバイスのようにI2Cスキャンに応答せず、I2Cマスターとして機能します。つまり、i2cdetectには応答しません。
SC18IM704 には I2C アドレスがないため、i2cdetect を使用して SC18IM704 を検出することはできません。SC18IM704 は I2C アドレスに応答しません。
SC18IM704 は、i.MX8MP からの UART コマンドを介して制御されます。次のようなコマンドを送信します。
S
このコミュニティ投稿をご覧になることをお勧めします:
SC18IM704 UART-I2C ブリッジでは、特定のターゲット デバイス アドレスの読み取りと書き込みが可能ですか?
この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がございましたら、お知らせください。
素晴らしい一日をお過ごしください。幸運をお祈りします。