2172283_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2172283_ja-JP

2172283_ja-JP

mc145010

MC145010 データシートの図 8. 一般的なバッテリ駆動アプリケーションに従っています。

チャンバー内には反射はありませんが、出力 I/O がトリガーされていないにもかかわらず、突然 LED が数回点滅し始めます。

LED がこのように動作する条件は何ですか?

この情報はどこで入手できますか?

Re: mc145010

fpgiovanini様

LED は煙検知とは関係のないいくつかの条件下で点滅することがあります。

  1. 低電源電圧状態:

    • チップは、LED ピンからのパルス負荷電流を使用して、定期的に電源電圧をチェックします。
    • 電圧がしきい値(外部抵抗器によって設定)を下回ると、LED が点滅し、ビープ音またはチャープ音が鳴り、バッテリー残量が少ないことを示します。
  2. チャンバー感度の低下:

    • IC はチャンバーの感度低下がないか定期的にチェックします。
    • LED の点滅の途中でビープ音が鳴ると、この状態を示します。
  3. プッシュボタンテストモード:

    • テスト ボタンが押されると、IC は高ゲイン モードに入り、テスト シーケンスの一部として LED が点滅することがあります。
  4. パワーオンリセットまたは内部モニタリング:

    • 電源投入時またはスタンバイ中に、IC は内部チェックを実行し、一時的に LED をアクティブにすることがあります。

JozefKozon_0-1758271185227.pngJozefKozon_1-1758271241591.png

JozefKozon_2-1758271299247.pngJozefKozon_3-1758271351797.png

敬具、

ヨゼフ


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:49 PM
更新者: