我在 MCUXpresso 集成开发环境(芯片 LPC11U68)中开发一个项目已经有好几年了。
我想在不同的印刷电路板上使用相同的芯片,需要在工作区中生成一个新项目。
问题似乎是
1) 我可以复制一个项目并重命名,然后在集成开发环境中打开它。 但是,快速启动菜单显示的是项目: CNew[无]。 我认为设置文件夹和.project文件(都是 xml 文件)都需要正确执行。 此外,在复制版本中,工作区中的项目树似乎有所不同。
2) 或者,我可以使用新建项目向导并获取项目 CNewj。 在这里,项目可以版本,但除此之外是空的。原则上,我可以将正确的文件复制到新项目中然后重新版本,但这需要几个小时。(我还需要对另外两块印刷电路板重复这一过程)。
您有什么建议吗?
jDrum1(曾用名 jDrum)
另一个提示
如果您收到大量链接器错误信息,例如"can't fine _sys_read_"
图书馆尚未设置为主机或半主机。
在集成开发环境中进入快速设置 -> 设置库/头文件类型。
在这里,设置 Redlib(半主机)或其他选项之一。
jDrum1
感谢@Alice_Yang的回复!
我们最初的问题是 MCUXpresso 集成开发环境(对我们)隐藏了要复制的项目。 它确实在正确的工作区中,但该项目最初是从一个示例项目(即 FreeRTOS_Blinky,多年前)演变而来的。 这些代码都不复存在,但项目名称依然存在。
我们的解决方案是继续使用新项目向导生成的新项目,并根据版本错误逐一添加文件。
一个提示:" 问题 " 屏幕中列出了 eclipse 版本中仍然存在错误。事实证明,很多错误都可以快速解决。 只需按下控制键 1,就会出现错误。 一个快速修复按钮就能解决问题!
jDrum1(前身为 jDrum)
你好@jDrum1
感谢您与我们联系。
您可以使用 MCUXpresso IDE 中的"Import Project"按钮导入项目。我录制了一段简短的视频,演示了详细的步骤,并将其附上以供参考。
如果您有任何问题,请告诉我。
BR
爱丽丝