RF High 功率模块 Kit 2025 修订版 3.1(适用于 ADS2016、ADS2017、ADS2019、ADS2020、ADS2022、ADS2023、2024 和 2025)
需要安装 RF 功率模块套件才能运行所有 RF 高功率 ADS 模型。
安装说明包含在相应的射频功率模块套件中。
该套件没有安装说明。你能帮我安装这个套件吗?我使用的是 64 位 Windows。ADS2022.
我什么都试过了。更改地点。解压缩并保存在 ADS 的相应目录中。没有任何效果。每当我使用任何模型时,都会出现模拟错误
模拟信息
在网表解析期间,hpeesofsim 在动态设备加载中检测到警告。
加载此文件的共享库失败:"c:\users\syed musawir ali\myworkspace6_wrk\rf_power_ads_designkit_ads2025_3p1\bin\ads_2022_win32_64_vs2019/RF_LDMOS_ADS_DesignKit.dll"(c:\users\syed musawir ali\myworkspace6_wrk\rf_power_ads_designkit_ads2025_3p1\bin\ads_2022_win32_64_vs2019/RF_LDMOS_ADS_DesignKit.dll).musawir ali\myworkspace6_wrk\rf_power_ads_designkit_ads2025_3p1\bin\ads_2022_win32_64_vs2019/RF_LDMOS_ADS_DesignKit)
Dynamic linker gave reasons:
" The specified module could not be found."
造成这种情况的原因可能是缺少依赖库、
或试图加载错误架构的库。
例如,不能在 Solaris
中使用 Linux 库,也不能在 64 位
应用程序中使用 32 位库(反之亦然)。
网表解析过程中,hpeesofsim 检测到警告。
模型 'FSL_MRFE6VP100H_FET2.FET2M1'(在文件 'C: /Users/Syed Musawir Ali/myworkspace6_wrk/mrfe6vp100H_lev0_dk//Circuit/mordels/fest2.FET2M1' 中定义):`fslrfepk_fet2_dk//circuit/mordels/fest2VP100H_fet2M1'左右定义):`fslrfpk_FET2_FET2 _v1' 是一个未定义的原始设备。
hpeesofsim 在网表扁平化过程中检测到错误。
FSL_MRFE6VP100H_FET2.FSL1 "是未定义模型 "FET2M1 "的实例。
现状/摘要
hpeesofsim (*) 550.shp 2021 年 7 月 24 日,MINT 版本 5
(64 位 Windows 构建时间:2021 年 7 月 24 日星期六 16:09:49 +0000)
***** Simulation started at Thu Sep 18 09:53:26 2025
Running on host:"DESKTOP-6G6MK1Q"
In Directory:"C:\Users\Syed Musawir Ali\MyWorkspace6_wrk\data"
进程 ID:11828
--------------------
仿真因错误而终止。
--------------------
您好!
请使用以下链接和信息获取设计工具包的解压缩、安装和设置说明。
然后转到高级设计系统 (ADS),转到文档,就可以找到 Unix、Linux Windows 安装指南。
ErikaC_0-1758302841539.png
请注意,这需要登录。
希望这能帮到您。