大家好
我有一张来自TECHSAT的支持票据、
他们正在使用 S32DS 命令行为 S32Z2 生成 IVT。他们使用以下命令:
s32dsc.exe -noSplash --launcher.ini C:/NXP/S32DS.3.6.2/eclipse/s32ds.ini -application com.nxp.swtools.framework.application -data C:/Users/tgp/Documents/workspace/SW_workspace -HeadlessTool IVT -Load C:/Users/tgp/Documents/workspace/SW_workspace/Configuring_MEX/Configuring_MEX_M33/Configuring_MEX_M33.mex -raw_binary C:/Users/tgp/Documents/Bootloader_test/Bootloader_NXP_S32Z270_M33/Release_RAM/Bootloader_NXP_S32Z270_M33.bin -start_pointer_addr 0x25000000 -entry_pointer_addr 0x25000000 -ExportBlob C:/Users/tgp/Desktop/blob_tentative/Bootloader_blob.bin
blob 图像可以正确生成,但会产生大量警告信息,我将以 txt 文件形式附上输出结果。
问题是,他们想自动创建 IVT,但在解析带有所有警告的输出时遇到了问题,而且自动脚本不知道 IVT 什么时候正确生成,什么时候不正确。
客户的目标是使用与图形用户界面工具相同的步骤自动创建 BLOB,但问题并不完全出在 BLOB 创建上,客户在解析命令行输出时遇到了问题,不知道如何自动检查 BLOB 是否创建成功。
如何解决客户收到的所有警告信息?
你好、
抱歉耽搁了。警告与 Java 环境及其设置有关。如果 blob 二进制文件没问题,客户可以保持原样。
也许开发团队会有人补充更多细节。
客户使用 S32 Design studio3.6.2 和 S32ZE RTD R21-11 Version2.0.0 HF01。
配置工具是 S32DS 3.6.2 的默认设置。