PFEマルチインスタンスドライバを構築したいので、local.confに「DISTRO_FEATURES:append = " pfe"」を追加しました。そして、bitbake 中に以下のエラーが発生します:
警告: pfe-1.0.0-r0 do_fetch: URL file://./s32g_pfe_class.fw の取得に失敗しました。可能であればミラーを試みる
エラー: pfe-1.0.0-r0 do_fetch: フェッチャー失敗: ファイル file://./s32g_pfe_class.fw がどこにも見つかりません。検索されたパスは次のとおりです。
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe-1.0.0/fsl-車載
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe/fsl-車載
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/files/fsl-車載
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe-1.0.0/s32g274ardb2
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe/s32g274ardb2
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/files/s32g274ardb2
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe-1.0.0/s32cc
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe/s32cc
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/files/s32cc
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe-1.0.0/s32
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe/s32
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/files/s32
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe-1.0.0/armv8a
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe/armv8a
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/files/armv8a
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe-1.0.0/aarch64
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe/aarch64
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/files/aarch64
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe-1.0.0/s32g
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe/s32g
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/files/s32g
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe-1.0.0/s32g2
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe/s32g2
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/files/s32g2
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe-1.0.0/aarch64
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe/aarch64
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/files/aarch64
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe-1.0.0/
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe/
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/files/
/ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/ダウンロード
エラー: pfe-1.0.0-r0 do_fetch: Bitbake Fetcher エラー: FetchError('どのソースからも URL を取得できません。','ファイル://./s32g_pfe_class.fw')
エラー: 失敗のログファイルは次の場所に保存されています: /ホーム/teuser/S32G2/fsl-車載-Yocto-bsp/build_s32g274ardb2/tmp/work/s32g274ardb2-fsl-Linux/pfe/1.0.0-r0/temp/log.do_fetch.122939
エラー: タスク (/ホーム/teuser/S32G2/fsl-Yocto-bsp/sources/meta-alb/recipes-kernel/pfe/pfe_1.0.0.bb:do_fetch) が終了コード '1' で失敗しました
注: タスクの概要: 2128 個のタスクを試行しましたが、そのうち 2125 個は再実行する必要がなく、1 個は失敗しました。
こんにちは、 @hulk101
ご返信ありがとうございます。
いいえ、記載されているファイルは NXP によってプロビジョニングされた PFE FW であり、次のようにしてアカウントでダウンロードできます。
これは BSP38 に使用されるバージョンではないことに注意してください。BSP38 で使用するには、1.7.1 PFE FW をダウンロードしてみてください。
お役に立てれば幸いです。
BR
チェイン
返信ありがとうございます、 @hulk101
ログによると、PFE FW は Yocto によって見つかりません。UM に従って追加しましたか?
BR
チェイン
こんにちは、 @hulk101
投稿ありがとうございます。
使用されている BSP のバージョンを教えていただけますか?
BR
チェイン