2170918_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2170918_ja-JP

2170918_ja-JP

RT1060 + IW612 マターサーモスタット開発におけるBLEコミッショニング中のハードフォールト問題

こんにちは。開発に困難があるためご連絡いたします。

現在、RT1060 + IW612 を使用してマターサーモスタットを開発しています。

開発は当初、RT1060 EVKC をリファレンスとして行われ、現在は新しく設計されたターゲット ボードでテストを行っています。

2 つのボードの違いは、EVKC には 16MB のフラッシュと 32MB の SDRAM が搭載されているのに対し、ターゲット ボードには 8MB のフラッシュと 16MB の SDRAM が搭載されていることです。

さらに、ZAP ファイルを変更して、いくつかのクラスターと属性を追加しています。

ただし、BLE コミッショニング中に、常に同じクラスターと属性でハードフォールトの問題が発生しています。

試運転中、ハードフォールトが発生する前に、次のメッセージが一貫して出力されます。

[57841] [TRACE] [DMG] 読み取り属性: クラスター=0x0000_0031 エンドポイント=0 属性ID=0x0000_0001 (展開=1)

この問題の原因を特定できません。助けてください。ありがとう。

Re: Hardfault Issue During BLE Commissioning with RT1060 + IW612 Matter Thermostat Development

こんにちは、


特定の RT1060 MCU に例を適応させるために、ガイドまたはドキュメントに従っていますか?

マター例にどのような変更を実施しましたか?


よろしくお願いいたします。

リカルド

Re: Hardfault Issue During BLE Commissioning with RT1060 + IW612 Matter Thermostat Development

現在、他のアプリケーションは正常に動作しております。

ハード障害が発生するまでには、LVGL の増設も完了していました。

Zap ファイルが変更され、クラスターと属性の追加が完了しました。

現在使用されている MCU は次のとおりです。

  • NXP RT1062CVL5B
  • EN25QX64A フラッシュ: 8MB
  • M12L128168A SDRAM: 16MB
  • マター リリース / 1.4.0 (RT1060 EVBC - サーモスタット)
  • IW612: ユーブロックス W-276

上記のコンポーネントを使用しています。

この重大な問題に関してご返答ください。

よろしくお願いします。

Re: Hardfault Issue During BLE Commissioning with RT1060 + IW612 Matter Thermostat Development

こんにちは、


あなたの調子が良いといいのですが。どのような Matter リリースを使用しているのか明確にしていただけますか?(最新リリース:リリース v1.4.0.2.1 · NXP/マター )

ご存知のとおり、マター のサンプルは当社の EVK で動作するように設定されています: matter/examples/thermostat/nxp/README.md at v1.4.0.2 · NXP/matter

特定のRT1060 MCUに例を適用するために、ガイドやドキュメントに従っていますか?完全な部品番号を教えていただけますか?



また、他のアプリケーションをプログラムして実行することはできましたか?


よろしくお願いいたします。

リカルド

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:29 AM
更新者: