专家们好
我们最近在一些量产产品中使用了 u-blox W10 模块。不过,我们发现不同模块的 PM4 电流消耗量差别很大,从约 300 µA 到 1 mA 不等。
为了进一步调查,我使用两个 FRDM-RW612 开发套件进行了测试,没有进行任何返工或修改,并使用恩智浦 SDK v25.6.0 中的电源管理器测试(裸机)示例应用程序对两个套件进行了编程。
在 DK1 上,通过 JP9 测量电流,PM4 的电流消耗约为 400 µA,符合预期。
在 DK2 上,在完全相同的测试条件下,PM4 的电流消耗约为 1 mA。我重复了 120 次测试,结果始终如一。
有趣的是,当我给 DK2 吹热风时,PM4 电流下降到 ~400 µA(正常值)。但冷却几分钟后,电流又回升到 ~1 mA。再次注入热空气会使电流暂时回落。
请问我该如何分析这个问题?我使用的是官方开发工具包和未修改的示例代码,可以可靠地重现该问题。
嗨,丹尼尔
这款 K.O. 板上的黄色电缆用于测量 VPA 的电流,电阻为 0 欧姆 (R218)。
WeiliWang_0-1758787079290.png
此外,我还发送了一条私人信息。
你能检查一下吗?
您好,
我使用 2 个 FRDM-RW612 板测试了 25.09 SDK 的电源管理器测试。
尽管如此,我还是得到了预期的结果。
DanielRuvalcaba_4-1758773852825.png
测量在 JP9 上进行。
你能告诉我你的 KO FRDM 板上的电缆是干什么用的?
此致,
丹尼尔
嗨,丹尼尔
用于测量 VPA 电流的 K.O. 板黄色电缆。
我去掉了用于测量 VPA 电流的 R218
WeiliWang_0-1758687668677.png
您好,
抱歉耽搁了。
目前我还没有办法测量电流消耗,但明天应该可以做到。请给我一些时间来收集测量数据。
顺便问一下,您能告诉我 KO FRDM 中的电缆是做什么用的吗?
此致,
丹尼尔
嗨,丹尼尔
下面是另一个更新:
我们使用了 uBlox IRIS-W106-30B 模块。
我们打开屏蔽罩,测量了 ublox IRIS-W106-30B 模块在特定测试条件下的漏电流情况(K.O.情况)。我们发现 VPA 处的漏电流为 657 微安。
因此,根据实验结果,FRDM612 和 ublox IRIS-W106-30B 的漏电流源似乎是从 VPA 吸收的电流。
嗨,丹尼尔
我的 FRDM 照片如下:
WeiliWang_0-1758328990924.png
WeiliWang_1-1758329028621.png
WeiliWang_2-1758329081576.png
WeiliWang_3-1758329134480.png
您好,
您能分享一下 FRDM 的照片吗?
我们正在检查。请给我一些时间,等我有了最新进展再与大家分享。
此致,
丹尼尔
嗨,丹尼尔
我已经确定了 700µA"间隙电流" ;测量结果显示,该电流来自 VPA 引脚。这个问题可以通过软件更新或补丁解决吗?我们已经从 U-blox 购买了 1560 台设备,我们的客户即将在六个不同的国家进行射频认证。我想知道这个问题能否得到解决。
有可能用补丁解决这个问题吗?
WeiliWang_0-1758251280118.png
嗨,丹尼尔
我还测试了 PM3 模式
对于 PM3 模式。
FRDM612 都是一样的。
PM3 的电流消耗约为 0.96mA
然而,当进入 PM4 模式时,有问题的 FRDM612 将变为 1.19mA,而正常 FRDM 约为 0.47mA
嗨,丹尼尔
对不起,JP9:474mA 应更正为 474uA,而不是 mA。
此外,我还查看了 JP9 之后的电源树,除了 JP7 和 JP5。
如果我想进一步分析,是否可以只测量 R218 和 R196 来确定功耗源?测量这两条路径的功率树对您有帮助吗?
我已在附件中上传了 FRDM612 原理图。
FRDM-RW612-SCH.pdf
WeiliWang_0-1758180854622.png
你好、
感谢您提供如此详细的信息。我只想确定我完全理解了你的设置。
我这边需要做一些测试。
同时,请确认这是否是错字:" 这意味着我的漏电流约为 800mA "。这些不是800uA 吗?
您还提到"在 DK1 上,通过 JP9 测量电流,PM4 的电流消耗约为400 µA,符合预期。" 。但您还提到"FRDM1(正常情况下),JP9:474mA,JP5:21uA,JP7:444uA。" 。JP9 上的测量值是 474uA 而不是 474mA?
此致,
丹尼尔
嗨,丹尼尔
你的理解非常正确。
我研究过 AN14464。
我用三个电流表测量了 JP9、JP5 和 JP7。
结果如下
FRDM1(正常情况下) JP9:474mA JP5:21uA JP7:444uA。
FRDM2(K.O 外壳) JP9:1.26mAJP5:21uA JP7:448uA.
在 K.O. 的案例中,我注意到 JP9 消耗了 1.26mA 电流,但 JP5 和 JP7 加起来消耗了 469uA 电流。这意味着我有大约800mA的漏电流来自JP9节点下方的某个地方。
您有什么建议可以让我尝试排除故障吗?
我们使用的是 Ublox W10,也遇到了这个问题。
我们已经进行了一些小规模生产。
413 模块的电流消耗在 300 至 500uA 之间。
70 个模块的电流消耗在 501 至 800uA 之间。
32 个模块的电流消耗在 801 至 900uA 之间。
15 个模块的电流消耗在 901 至 1050uA 之间。
您好,
能否请您帮我确认以下内容?
您在两个 FRDM 板上使用相同的示例进行了相同的测试。
我的理解正确吗?
作为参考,我建议看看 AN14464。
致:
Daniel
这个问题最终解决了吗?
我在基于 RW612 的模块上也看到了类似的情况。在 PM3 中,VDD 总电流消耗为 318 µA,而在 PM4 中,VDD 总电流消耗增加到 425 µA。我直接测量了VPA电流,发现PM3中的VPA电流为877 nA,而PM4中的VPA电流为330 µA。