亲爱的恩智浦支持人员
在尝试第 31 页 AN14144 中的示例时,我们随机观察到以下错误:
root@compass:/proc/mwlan/adapter0# ifconfig wlan0 down
[ 106.985739] wlan:Received disassociation request on wlan0, reason: 3
[ 106.992290] wlan:REASON: (Deauth) Sending STA is leaving (or has left) IBSS or ESS
root@compass:/proc/mwlan/adapter0# echo"rf_test_mode=1" > config
root@compass:/proc/mwlan/adapter0# echo"radio_mode=0 11" > config
root@compass:/proc/mwlan/adapter0# echo"tx_antenna=1" > config
root@compass:/proc/mwlan/adapter0# echo"bw=0" > config
root@compass:/proc/mwlan/adapter0# echo"channel=6" > config
[ 164.581703] RFTM_COMMAND ERROR: 0xffffffffffff
能否提供有关此错误的更多详细信息?
谢谢!
顺祝商祺!
码头
你好,@Marco8105
感谢您的回复。
是的,我想是的。对于新用户来说,这有点令人困惑。
考虑一下你们的建议,我会与我们的内部团队讨论如何修改命令,以便更好地理解和避免混淆。
感谢您的宝贵建议。
鉴于问题已经解决,您是否介意我关闭此票?
如果没有其他关于此案例的疑问,请帮助将我之前的答案标记为此问题的解决方案。
如果您在使用我们的产品过程中遇到任何其他问题,请随时向我们提交新的案例。
顺祝商祺!
Christine。
嗨,克里斯蒂娜
我是 Marco,那个实际正在使用该设备的工程师。
是的,这个提示解决了问题。谢谢。
但有点不幸的是,双声道设备的命令语法与单声道设备的命令语法相同,只是第二个参数已经过时了。真让人困惑。我本以为错误会在 radio_mode 命令中返回,而不是在通道选择命令中返回。
如果能提供一份错误描述清单,也会大有帮助。您可以将其添加到 AN14114 中。
顺祝商祺!
马可
你好,@pierluigi_p
感谢您为我提供日志。
从你提供的日志中,我看到你正在使用这条命令:
echo"radio_mode=0 11" > > /proc/mwlan/adapter0/config
但它只适用于双 Wi-Fi 无线网络。IW611 是 1x1 无线电设备。
请尝试表 3 的模式索引。
请告诉我它是否适合你。
顺祝商祺!
Christine。
所附日志
如果您需要更多详细信息,请告诉我。
谢谢!
顺祝商祺!
码头
你好,@pierluigi_p
1.首先,我认为您的描述中有一个错别字,我相信您指的是我们的 AN14114,而不是 AN14144。我说得对吗?
2.您使用的是哪种 Wi-Fi 产品?是 IW611 吗?
3.请检查/proc/mwlan/adapter0是否为正确的 Wi-Fi 接口,/proc/mwlan/目录下是否还有其他适配器?或者您可以列出所有适配器,看看哪个是正确的。
4.您的命令是: echo"rf_test_mode=1" > 配置似乎与我们的不同,能否请您更正后再试一次?
echo "rf_test_mode=1" >> /proc/mwlan/adapter1/config
echo "radio_mode=0 11" >> /proc/mwlan/adapter1/config
echo "tx_antenna=1" >> /proc/mwlan/adapter1/config
echo "bw=0" >> /proc/mwlan/adapter1/config
echo "channel=6" >> /proc/mwlan/adapter1/config
5。完全 RESET 你的设备,是否还能重现这个问题?
为了更好地了解发生了什么,能否请您帮助提供此问题的日志?比如 dmesg 日志和控制台日志?
顺祝商祺!
Christine。