2170131_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2170131_ja-JP

2170131_ja-JP

S32K312 EVBデバッグ
こんにちは:
本当に愚かなミスを犯してしまいました。S32K31XEVB-Q100 のデバッグ ポートを通常の GPIO として構成したため、デバッグ ポート経由でプログラムをダウンロードできなくなりました。この問題の解決策があるかどうか教えていただけますか?

さらに、搭載 OPEN-SDA の代わりに外部デバッガーを使用しています。
Re: S32K312 EVB DEBUG

こんにちは@PINKMAN 、

Segger 社はこの問題を修正しており、11 月 12 日にリリース予定のバージョン V8.88 に変更が組み込まれる予定です。


よろしくお願いいたします。

ダニエル

Re: S32K312 EVB DEBUG

こんにちは@PINKMAN 、

SEGGER お問い合わせにお問い合わせしたところ、アルゴリズムにバグがあることが確認されました。
現在、修正に取り組んでいます。利用可能になったら、それに応じてThreadを更新します。


よろしくお願いいたします。

ダニエル


Re: S32K312 EVB DEBUG

S32K31XEVB-Q100をお持ちの場合、PTA4(JTAG_TMS_SWD_DIO)をCMP_OUTとして設定し、jlinkコマンドを使用してロック解除を試みることができますか?

Re: S32K312 EVB DEBUG

2つのモードすべてを試しましたが、まだ機能しません

Re: S32K312 EVB DEBUG

JTAG プロトコルも試していただけますか?


よろしくお願い申し上げます。

Re: S32K312 EVB DEBUG

PINKMAN_0-1758079038086.png

あなたの提案によると、それは機能しません。写真は私の手順です。何が起こったのか教えていただけますか。私のデバッグはSWDモードです。ありがとうございます

Re: S32K312 EVB DEBUG

この解決策を試していただけますか?

https://community.nxp.com/t5/S32-SDK/dap-after-program-s32k312-with-pll0-equal/td-p/1609010 の電源投入に失敗...


ありがとうございました。

BR、ダニエル

Re: S32K312 EVB DEBUG

PTA4 (JTAG_TMS_SWD_DIO) のみを CMP_OUT として設定し、他のデバッグ ピンは設定しませんでした。使用するデバッガーは JLINK です。この問題を解決する方法があれば教えていただけますか?

Re: S32K312 EVB DEBUG

こんにちは@PINKMAN 、

デバッグを成功させるには、ピンが再構成される前に、MCU をリセットし、デバッガーがコアを接続して短時間内に停止する必要があります。

reset_b ピンも再構成しましたか?

SO、MCU をリセットする唯一の信頼できる方法は、パワーオン リセット (POR) を使用することです。

どのデバッガーを使用していますか?

たとえば、Lauterbach を使用している場合は、次のようなスクリプトをCAN。

SYStem.CPU S32K312-M7
SYStem.config.core 1. 1.
SYStem.config.debugporttype JTAG
System.JTAGclock 10MHz
sys.Option DUALPORT ON
wait state.power()
sys.up
if RUN()
break

MCU に電源が投入されるまで待機します。


よろしくお願いいたします。

ダニエル



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:34 AM
更新者: