2170109_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2170109_ja-JP

2170109_ja-JP

T2080RDB FRA ドーベル
NXPのエンジニア:
こんにちは
 
QorIQ-SDK-V2.0-20160527-yoctoソフトウェア開発キットを使用し、T2080RDBを搭載した2枚の同一ボード(serdes1(sgmii*2、xfi*2、pcie x4)とserdes2(srio*2))をカスタマイズしました。ボードAのsrio2を使用して、ボードBのsrio2にドアベルメッセージを送信しました。手順は以下のとおりです。
 
fra -r -f /usr/etc/fra_config_dstr_testspeed_txpoint.xml
 
ただし、次のエラーが発生しました。
 
fra> testspeed 送信 1024 1 0
Qman ErrInt: 無効なエンキュー状態
テストスピード: successQman ErrInt: DCP id 4
ssful ループ回数Qman ErrInt: ecir.fqid 0x0
0です
 
RCW 構成は次のとおりです。
 
リセット構成ワード (RCW):
00000000: 1205001b 15000000 00000000 00000000
00000010: 6d2d0002 30000000 ec027000 c1000000
00000020: 02100000 00000000 00000000 000307fe
00000030: 00000000 00000004 00000000 00000004
 
t2080rdb.dts ファイルは次のとおりです。
/include/ "t208xsi-pre.dtsi
/include/ "t208xrdb.dtsi"
/ {
モデル = "fsl,T2080RDB";
互換性 = "fsl,T2080RDB";
#アドレスセル = <2>;
#size-cells = <2>;
割り込み親 = <&mpic>;
 
リオ: rapidio@ffe0c0000 {
reg = <0xf 0xfe0c0000 0 0x11000>;
 
ポート1 {
範囲 = <0 0 0xc 0x20000000 0 0x10000000>;
};
ポート2 {
範囲 = <0 0 0xc 0x30000000 0 0x10000000>;
};
};
};
 
t2080si-post.dtsi ファイルは次のとおりです。
/include/ "t2081si-post.dtsi
&soc {
/include/ "qoriq-rman-0.dtsi
rman: rman@1e0000 {
fsl、qman-チャネルID = <0x880 0x881>;
};
 
&rio {
互換性 = "fsl,srio";
割り込み = <16 2 1 11>;
#アドレスセル = <2>;
#size-cells = <2>;
範囲;
 
ポート1 {
#アドレスセル = <2>;
#size-cells = <2>;
セルインデックス = <1>;
};
 
ポート2 {
#アドレスセル = <2>;
#size-cells = <2>;
セルインデックス = <2>;
};
};
 
 
ご返信をお待ちしております
Re: T2080RDB FRA DORRBELL

こんにちは、

残念ながらあなたの投稿から問題を理解することはできません。

この問題をさらに詳しく説明していただけますか?

投稿には有効な NXP 部品番号すら記載されていません。

よろしくお願いいたします。

ピーター

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 12:53 PM
更新者: