こんにちは、
Altium cad 用の MIMXRT1040-EVK デザインファイルを問い合わせることは可能でしょうか?
どうもありがとう、
ミシェル
こんにちは@Mike21さん、
申し訳ございませんが、RT1040EVK 用の Cadence ベースの デザインファイルのみがあります。以下のガイドに従って変換する必要があります。
お役に立てれば幸いです。
すてきな一日を、
カン
---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------