2168965_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2168965_ja-JP

2168965_ja-JP

KW45 BLEの例

KW45B41Z-EVK 開発ボードの BLE サンプルを実行しようとしています。SDK バージョン25.06.00 (890 2025-06-27)を使用して、次の例を試しました。

  1. kw45b41zevk_beacon_bm
  2. kw45b41zevk_beacon_freertos
  3. kw45b41zevk_温度センサー_bm
  4. kw45b41zevk_温度センサー_フリートス
  5. kw45b41zevk_ワイヤレス_uart_bm
  6. kw45b41zevk_ワイヤレス_uart_フリートス

これらすべての例は同じ動作を示しています。NXP IoT ToolboxアプリとnRf Connectアプリを搭載したモバイルを使用して KW45 を検出していますが、KW45 は表示されません。オンボードの LED も点滅しません。

デバッガーは、MCUがfwk_platform_ics.cの400行目にある次のwhileループで停止していることを示しています。

while ((!m_nbu_api_ind_received) && (cnt < MAX_WAIT_NBU_API_RESPONSE_LOOPS))
{
// wait loop
cnt++;
assert(cnt != MAX_WAIT_NBU_API_RESPONSE_LOOPS);
}

この動作の原因を理解したいと思います。この問題のデバッグに協力していただきたいです。

ハードウェアの観点から言えば、私は改造されていない開発ボードを木製のテーブルの上に置きました。電話は同じテーブルの上にあり、15センチ離れています。デバッグのために、Micro-USB ケーブルを介して開発ボードをノートPCにコネクテッドしました。これら 3 つのデバイスの間には、他のハードウェアは存在しません。

評価ボードRe: KW45 BLE examples

こんにちは、

セットアップの説明を共有していただきありがとうございます。

まず、デバイスを操作し、最新の SDK バージョン [25.06] を使用するための最初の手順について説明している、KW45B41Z 評価キットの使用開始 | NXP Semiconductors を確認することをお勧めします。


表示される問題は、一致する NBU が存在しないか、バージョンが正しくないことが原因です。作業するアプリケーションのSDKバージョンに適合するNBUイメージを使用する必要があります。ワイヤレスSDKサンプルをロードする前に、SDK内のファイルでNBUイメージを更新してください。具体的な手順については、 「ワイヤレスサンプルのNBUの更新」を参照してください。また、セクション2.5 [Getting Started]で説明されているSPSDKコマンドツールも必要です。


また、これらの例の目的のアプリである NXP IoT ツールボックスのみを使用することを強くお勧めします。

あなたが言及した例、またはより多くのワイヤレスBluetooth Low Energyの例をテストしたい場合は、 Bluetooth Low Energyデモアプリケーションユーザーガイドを使用することをお勧めします。このガイドには、例とNXP IoTツールボックスとの相互作用に関する詳細が記載されています。

NXP Semiconductors製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。

よろしくお願いいたします。

ルイス

Re: KW45 BLE examples

更新: 別のノートPCでフラッシュした SDK バージョン25.03.00 (881 2025-03-28)を使用して、同じ問題を再現しました。唯一の違いは、前述のwhileループが400行目ではなく398行目にあることです。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:55 PM
更新者: