2168916_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2168916_zh-CN

2168916_zh-CN

使用 MCM-IMX8Plus 评估套件进行 IMX219 摄像头检测和流媒体传输

我有 MCM-IMX8Plus 评估套件,上面已经闪存了 6.1-mickledore (mickledore) 映像。我想用它来拍摄 IMX219 相机。经过研究,我知道必须替换 mcm-imx8m-plus_mipi-csi1-imx219.dtb。在哪里可以买到这个 dtb?

Re: IMX219 camera detection and streaming with MCM-IMX8Plus evaluation kit

你好

谢谢您的提问。为了帮助我们保持清晰和有条理,请为此主题开一个新帖,因为我们每个主题只处理一个主题。

顺祝商祺!

Re: IMX219 camera detection and streaming with MCM-IMX8Plus evaluation kit

我正在尝试在 EMMC 上闪存镜像。我的 SD 卡上有图像。我已经把它放进了我的工具包。启动后,当我运行 cl-deploy 时,它显示 “没有目标设备”。如何将 SD 卡映像闪存到 EMMC 中?


我指的是这个链接 :

https://mediawiki.compulab.com/w/index.php?title=MCM-iMX8M-Plus:_Yocto_Linux:_Installing_Yocto_imag...

Re: IMX219 camera detection and streaming with MCM-IMX8Plus evaluation kit

你好

您可以参考下一个链接中的 IMX219 集成:

https://github.com/nxp-imx-support/meta-imx8mp-isp-imx219/blob/LF6.6.3_P24.1/recipes-kernel/linux/im...

顺祝商祺!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 01:00 PM
Updated by: