2168916_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2168916_ja-JP

2168916_ja-JP

MCM-IMX8Plus評価キットを使用したIMX219カメラ検出とストリーミング

6.1-mickledore (mickledore) イメージがすでにフラッシュされている MCM-IMX8Plus 評価キットを持っています。IMX219カメラを一緒に使いたいです。調べてみると、mcm-imx8m-plus_mipi-csi1-imx219.dtb を置き換える必要があることがわかりました。このdtbはどこでCANますか?

Re: IMX219 camera detection and streaming with MCM-IMX8Plus evaluation kit

こんにちは、

ご質問ありがとうございます。明確さと構成を維持するために、Threadごとに 1 つの主題を扱うため、このトピックについては新しい投稿を開いてください。

よろしくお願いいたします。

Re: IMX219 camera detection and streaming with MCM-IMX8Plus evaluation kit

EMMC にイメージをフラッシュしようとしています。SDカードに画像があります。それをキットに挿入しました。起動後、cl-deploy を実行すると、「No destination device」と表示されます。SD カード イメージを EMMC にフラッシュするにはどうすればよいでしょうか?


私はこのリンクを参照しています:

https://mediawiki.compulab.com/w/index.php?title=MCM-iMX8M-Plus:_Yocto_Linux:_Yocto_images_on_MCM-iM...

Re: IMX219 camera detection and streaming with MCM-IMX8Plus evaluation kit

こんにちは、

IMX219 の統合については次のリンクを参照してください。

https://github.com/nxp-imx-support/meta-imx8mp-isp-imx219/blob/LF6.6.3_P24.1/recipes-kernel/linux/im...

よろしくお願いいたします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 01:01 PM
更新者: