2168782_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2168782_ja-JP

2168782_ja-JP

IMX95でJTAGを無効にしてGPIOとして再利用する方法

こんにちは。これらの GPIO を JTAG に使用して他のデバイスを制御したいのですが、これらの GPIO は JTAG では制御できないことがわかりました。JTAG を無効にして GPIO として再利用するにはどうすればよいですか?

yxjiang_0-1757667181602.png


LinuxRe: How to disable JTAG on IMX95 and reuse JTAG as GPIOこんにちは、
1.マニュアルのダウンロードリンクが見つかりませんでした。ダウンロードリンクを送っていただけますか?
2. ヒューズを使用する以外に、この機能を無効にする方法はありますか?
3. JTAG 構成をまだ変更していません。システム内の /sys/class/gpio ピンは、デフォルトで JTAG として再利用されるため、制御できません。
Re: How to disable JTAG on IMX95 and reuse JTAG as GPIO

こんにちは、

JTAG を無効にするには、セキュリティ リファレンス マニュアルを参照することをお勧めします。プロセッサでこの機能を無効にするヒューズについて説明しているセクションがあります。

JTAG を無効にしたら、IOMUX レジスタ (デバイス ツリー内など) を変更して、JTAG ピンを GPIO 機能として設定する必要があります。

よろしくお願いいたします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:40 AM
Updated by: