2168749_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2168749_ja-JP

2168749_ja-JP

i.MX 8M Plus (Yocto) のカスタム HDMI 解像度

再投稿: こんにちは。i.MX 8M Plusで Yocto を使用しており、 3840x726@60Hzおよび3840x1080@60Hzで HDMI 出力を取得する必要があります。

これらは Weston では利用できないSO、カーネルを変更する必要があると思います。これらのカスタム解像度をカーネルまたはデバイス ツリーに追加する方法について、CAN ガイダンスを提供しますか?

よろしくお願いします!

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:38 AM
更新者: