2168509_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2168509_zh-CN

2168509_zh-CN

GUI Guier1.5.0版本本来可以生成代码和C模拟,但突然又不能生成代码,显示Error: null

现在每次点击生成代码时都弹出Error: null是怎么回事呢

a36887b3518e4600a0f204ceb178bece.png

aa312ce1c98e4ffcb8b33ad0f32ce99d.png

 

Re: GUI Guier1.5.0版本本来可以生成代码和C模拟,但突然又不能生成代码,显示Error: null

你是指的什么数据呢?工程数据吗?如果是工程的话,它默认存放在"C:\NXP\GUI-Guider-Projects"路径下,的确不会因为GUI-Guider某一个版本的卸载而自动删除,你可以进入该路径手动删除。

Celeste_Liu_0-1757904311132.png


Re: GUI Guier1.5.0版本本来可以生成代码和C模拟,但突然又不能生成代码,显示Error: null也是不行,软件自带的卸载程序和电脑上控制面板里的程序卸载都试过,但是重新下载后还是会有保存数据Re: GUI Guier1.5.0版本本来可以生成代码和C模拟,但突然又不能生成代码,显示Error: null

你可以用卸载程序试试。

Celeste_Liu_0-1757666299537.png


Re: GUI Guier1.5.0版本本来可以生成代码和C模拟,但突然又不能生成代码,显示Error: null我用其他电脑试了一下也没问题,只有我这台有问题。哪怕重新建立最简单的工程也是一样的。
尝试了一下卸载重新安装,发现重新安装后会记录原有的数据,不知道有没有办法把所有数据都删除呢,我想重新安装试试。
Re: GUI Guier1.5.0版本本来可以生成代码和C模拟,但突然又不能生成代码,显示Error: null

Hello @Newbie2 ,

我刚刚下载了GUI-Guider v1.5.0,试了一下,没复现你的问题。

Celeste_Liu_0-1757657261310.png


这个情况是最近才出现的吗?如果新建一个简单的项目,再点击生成代码,也会出现同样的报错吗?

如果是的话,建议检查一下你的网络环境。

BR

Celeste

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 01:02 PM
更新者: