コードと C シミュレーションを生成できる GUI Guier バージョン 1.5.0 が突然コードの生成を停止し、「エラー: null」と表示されました。「コードの生成」をクリックするたびに「エラー: null」というメッセージが表示されるのはなぜですか?


Re: GUI Guier1.5.0版本本来可以生成代码和C模拟,但突然又不能生成代码,显示Error: nullどのようなデータについておっしゃっているのでしょうか?プロジェクトデータでしょうか?プロジェクトデータであれば、デフォルトで「C:\NXP\GUI-Guider-Projects」というパスに保存されます。GUI-Guiderのバージョンをアンインストールしても、自動的には削除されません。そのパスにアクセスして手動で削除してください。

Re: GUI Guier1.5.0版本本来可以生成代码和C模拟,但突然又不能生成代码,显示Error: nullそれもダメでした。ソフトウェア自体をアンインストールし、パソコンのコントロールパネルにあるアンインストーラーを使ってみましたが、再ダウンロード後もデータは保存されていました。Re: GUI Guier1.5.0版本本来可以生成代码和C模拟,但突然又不能生成代码,显示Error: nullアンインストーラーを使用してみてください。

Re: GUI Guier1.5.0版本本来可以生成代码和C模拟,但突然又不能生成代码,显示Error: null他のコンピューターで試してみたところ、問題なく動作しました。問題は私のコンピューターだけで発生しています。最もシンプルなプロジェクトを再度作成しても、問題は解決しません。
アンインストールして再インストールしてみましたが、元のデータが残ってしまいます。データをすべて削除する方法はありますか?再インストールしてみたいと思います。Re: GUI Guier1.5.0版本本来可以生成代码和C模拟,但突然又不能生成代码,显示Error: nullこんにちは@Newbie2さん、
GUI-Guider v1.5.0 をダウンロードして試してみましたが、問題は再現しませんでした。

この問題は最近になって発生したのでしょうか?簡単な新しいプロジェクトを作成して「コードの生成」をクリックしても、同じエラーが発生しますか?
その場合は、ネットワーク環境を確認することをお勧めします。
BR
セレステ