2168442_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2168442_ja-JP

2168442_ja-JP

LPC55S36JHI48の電源投入時間とセキュリティ機能

こんにちは、専門家の皆さん
Q1:
LPC55S36JHI48 のセキュリティ機能を説明したドキュメントを共有していただけますか?
LPC55S36JHI48 には PSA レベル 3 証明書がありますか?それを記載した文書はありますか?

Q2:
電源投入後のブート ROM 実行時間はどのくらいですか?
パワーオンリセット解除からアプリケーションイメージの最初の命令実行までの時間はどれくらいですか?

Re: Power on boot up time and security features of LPC55S36JHI48

はい、内部的に追跡したところ、正常に作成されました。このトピックについては別のチームがサポートします。

Re: Power on boot up time and security features of LPC55S36JHI48

こんにちは、ジュンさん。

起動時間に関しては、

プライベートチケットの作成をご提案いただいたとおり、

私が作成した以下のCASEのようにても大丈夫でしょうか?

CASE番号00733967

https://support.nxp.com/s/case/500Tg00000PBQ5eIAH/security-features-of-lpc55s36jhi48

limingzhou_0-1757919196412.pnglimingzhou_0-1757919196412.png



Re: Power on boot up time and security features of LPC55S36JHI48

@limingzhou

アクセス権をリクエストするには、スクリーンショットのリンクに従ってください。承認されるとセキュリティ文書が表示されます。

ありがとうございます

ジャン・ジュン

Re: Power on boot up time and security features of LPC55S36JHI48

こんにちは、ジュンさん。

迅速なご対応ありがとうございます。

起動時間に関しては、内部フラッシュからの起動を使用します。

そして、私は数日前に、下記のリンクのようなCASEチケットを提出しました。

まだフィードバックが得られていません。

CASE番号00733967

https://support.nxp.com/s/case/500Tg00000PBQ5eIAH/security-features-of-lpc55s36jhi48


Re: Power on boot up time and security features of LPC55S36JHI48

こんにちは、ジュンさん。

また、

デバイスのホームページでドキュメントセクションを開こうとしました。

ただし、「セキュア」オプションを選択しても、利用できるドキュメントは何も存在しません。

アクセス権がないようです。

NXPアカウントでログインしました。

limingzhou_0-1757668852417.pnglimingzhou_0-1757668852417.png




Untitled.jpgUntitled.jpg

Re: Power on boot up time and security features of LPC55S36JHI48

こんにちは@limingzhou

LPC55S3xのすべてのセキュリティドキュメントはデバイスのホームページに掲載されています

https://www.nxp.com/products/LPC553x#myDocument

「セキュア」オプションを選択すると、リストが表示されます

ZhangJennie_0-1757661546333.pngZhangJennie_0-1757661546333.png


LPC55S36はPSAレベル3認証を取得しています。宣言はこちらをご覧ください。

https://products.psacertified.org/products/lpc55s36


ご質問2の起動時間についてですが、 LPC55S3xは設定に応じて、内部フラッシュ、外付けフラッシュメモリ、またはISPモードからの起動をサポートしています。起動時間に関する情報は既存のファイルに記載されていません。SO、プライベートチケットを作成してリクエストすることをお勧めします。チケットには、プロジェクト情報と、この情報が必要な理由をご記入ください。サポートチームより折り返しご連絡いたします。

ありがとうございます

ジャン・ジュン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 01:03 PM
Updated by: