2167974_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2167974_zh-CN

2167974_zh-CN

S32DS 和 S32 调试探针 - 在 S32R47 上调试 KQ8 的奇怪行为

我使用的是 S32DS 3.6.3使用 S32 调试探针在 S32R47 硬件目标上调试 KQ8 DSP 内核。在对 KQ8 应用程序进行单步调试(C HLL 步进,而非汇编指令步进)时,调试器会进入汇编代码的意外部分,最终卡住,系统挂起,需要重新启动。

我附上了一些奇怪行为的截图,似乎调试器开始步进 Xtensa C-runtime 设置或库代码,这在 HLL 步进模式下是不应该发生的。

image.png



我还附上了一段屏幕录制视频,显示了具体发生的情况。

客户(Hella/Forvia)报告了这一问题,他们正在寻求恩智浦的指导,请解释这一行为并建议如何避免。

提前感谢!

Gary

优先级:高S32DS资料来源直接客户Re: S32DS and S32 Debug Probe - Strange Behaviour Debugging KQ8 on S32R47

你好@GaryRK


这确实是一个 S32 调试器问题,是由调试器内部设计的源步进和调试模块中的 KQ8 架构特性造成的。更确切地说,S32 调试器在源步进时是指令步进和运行到内部 bp 的混合。从设计上讲,KQ8 上的 Asm 步骤正在触发一个由调试模块处理的异常,但是如果同时触发另一个异常,则该异常将保持未处理状态,这就是这里发生的情况。我们也可以在劳特巴赫调试器上重现该错误,但使用的是指令步进模式。我们将想办法解决这个问题。在此之前,解决办法是尽可能在函数中使用 SW 断点。

此致,

亚历山德拉

Re: S32DS and S32 Debug Probe - Strange Behaviour Debugging KQ8 on S32R47

附上用于重现问题的 S32DS 项目

Re: S32DS and S32 Debug Probe - Strange Behaviour Debugging KQ8 on S32R47

你好,丹妮拉、

在使用具有正确 SRAM 区域定义的修改/自定义 gdbio-stacklocal LSP 时,问题仍然存在。我从我的同事马克那里拿到了改良版,我想这是你们团队做的。无论如何我都附上了它以供参考。

我认为这个问题是 S32 调试探针而不是 KQ8 可执行文件特有的。它似乎无法只执行 C/HLL 步进,并在 Xtensa 操作系统派生的汇编代码中卡住/丢失,这些代码看起来像函数序幕/前导和堆栈管理。

我所附的截图显示了一个例子:我正在步进程序,当输入一个常规的 C 函数时,调试器在一个奇怪的、意想不到的地方停止了 KQ8 的运行。

KQ8_S32DP.png


顺祝商祺!

Gary

Re: S32DS and S32 Debug Probe - Strange Behaviour Debugging KQ8 on S32R47

嗨,加里、

你遇到的问题很可能与 LSP 有关,S32DS 从 KQ8 核心配置中重复使用 LSP,其定义的 SRAM 大小为 64M 而不是 8M为了防止这种行为,你可以手动编辑 LSP,也可以使用专用的代码包工具(例如 Xtensa Explorer)生成这样的 LSP。

顺祝商祺!

达妮埃拉


Re: S32DS and S32 Debug Probe - Strange Behaviour Debugging KQ8 on S32R47

如果有人见过这种情况,能否请您承认这里确实存在问题,以便我向海拉/福维亚提供一些初步反馈?我们每天都要与客户开会,他们要求我们提供最新信息。

谢谢!

Gary

Re: S32DS and S32 Debug Probe - Strange Behaviour Debugging KQ8 on S32R47

由于没有收到客户的反馈,因此关闭此问题。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-19-2026 02:30 AM
Updated by: