こんにちは、K3チーム
弊社のお客様 (SWS) は、以下の 4 種類のフラッシュ ドライバ パラメータの設定値が CPU 負荷とプロセッシング速度の最適なバランスを提供しているかどうかを NXP に確認および検証するよう依頼したいと考えています。
この評価は、現在の構成がパフォーマンスのボトルネックや不要な CPU オーバーヘッドにつながらないことを確認するために重要です。
Q1. 確認していただけますか?
これはパフォーマンスを予測するのが難しいと思います...
1.FlsMaxRead高速モード – 256 バイト
2.FlsMaxReadNormalMode – 128バイト
3.FlsMaxWrite高速モード – 256 バイト (デフォルト)
4.FlsMaxWriteNormalMode – 128バイト
RTD2.0.1 D2207を使用していますが、RTD 5.0.0にアップデートする予定です。もうすぐD2410。
- S32K3 リアルタイム・ドライバ バージョン 2.0.1_D2207
- S32K3_S32M27x リアルタイム・ドライバ ASR R21-11 バージョン 5.0.0_D2410
これらのパラメータは AUTOSAR 仕様であるにもかかわらず、RTD 2.0.1 および 5.0.0 を搭載した S32DS および EB-Tresos ではこれらのパラメータを見つけることができません...
Q2. 通常モードと高速モードのパラメータを含むこれらのパラメータは、NXP RTD(図1)で使用できますか?
Q3. このFlsTotalSizeパラメータはNXP RTD(図2)で使用できますか?
2025年9月10日の顧客レビュー会議中に以下の情報を得ました。
図1.ダヴィンチがそれを見せます。
図2.ダヴィンチがそれを見せます。
敬具、
ふみ
こんにちは@Nhi_Nguyen 、
SOありがとうございます!
心から、
ふみ
こんにちは@Fumihiko_Satoさん
1. ドライバはFlsTotalSize を使用しません。
2. パッケージ4.0.0P24 は AUTOSAR 4.4 に準拠し、Fls が使用されるSO、これらのパラメーターが存在し、201 と同じです。
よろしくお願いいたします。
ニ
こんにちは@Nhi_Nguyen 、
迅速なご対応誠にありがとうございます!
FlsTotalSize は RTD 2.0.1 では「読み取り専用」になっていますが、RTD はこの値を使用するのでしょうか?
お客様から値が間違っていると言われたためです。
内部的に確認してもらえますか?
Q2.申し訳ありません、間違いがありました...
お客様はS32M27xリアルタイム・ドライバAUTOSAR 4.4バージョン4.0.0にアップグレードします。P24.
FLS DRV を調べた限りでは、5 種類のパラメータがあります。
これらのパラメータが RTD4.4 P24 に存在するかどうかをもう一度確認していただけますか?
敬具、
ふみ
こんにちは@Fumihiko_Satoさん
ユーザーが RTD2.0.1 を RTD 5.0.0 にスイッチした場合、これらのパラメータは RTD5.0.0 には存在しません。(図 1-1)
1. FlsMaxRead高速モード
2. FlsMaxReadNormalMode
3. FlsMaxWrite高速モード
4. FlsMaxWriteNormalMode
5. 合計サイズ
=> はい、RTD500 は Mem ドライバのみをサポートし、Fls はサポートしていないためです。これらのパラメータは、Fls の ASP 仕様で定義されています。SO、これらのパラメーターは RTD500 には存在せず、RTD500 の Mem ドライバには影響しません。
ユーザーがRTD 2.0.1のFlsTotalSizeの値を設定した場合、影響はありません。(図1-2)
=> 実際、このノードは読み取り専用SO、ユーザーはこれを構成できません。
よろしくお願いいたします。
ニ
こんにちは@Nhi_Nguyen 、
サポートありがとうございます!
ユーザーが RTD2.0.1 を RTD 5.0.0 にスイッチした場合、これらのパラメータは RTD5.0.0 には存在しません。(図 1-1)
1. FlsMaxRead高速モード
2. FlsMaxReadNormalMode
3. FlsMaxWrite高速モード
4. FlsMaxWriteNormalMode
5.フラッシュ合計サイズ
ユーザーがRTD 2.0.1のFlsTotalSizeの値を設定した場合、影響はありません。(図1-2)
それは正しいですか?
図1.ニ・アンス
よろしくお願いします、
ふみ
こんにちは@Luis_Garabo 、
4 つのパラメータFlsMaxRead Fast Mode、FlsMaxReadNormalMode、FlsMaxWrite Fast Mode、FlsMaxWriteNormalMode についての説明は次のとおりです。
高速/通常モードでのフラッシュ ドライバのジョブ プロセッシング機能の 1 サイクルで読み取り/書き込みできる最大バイト数。
SO、4 つのパラメータの値が大きい場合、同じ長さでの Main 関数のサイクル数は少なくなります。これもパフォーマンスの向上に役立ちます。
Fls_u32MaxRead/Write はフラッシュ ドライバの 1 サイクルで読み書きできる最大バイト数であり、これらの 4 つのパラメーターとデフォルト モードから計算されます。例えば:
Fls のデフォルト モードが MEMIF_MODE_SLOW の場合、Fls_u32MaxRead/Write はFlsMaxReadNormalMode、FlsMaxWriteNormalMode から取得されます。
Fls のデフォルト モードが MEMIF_MODE_FAST の場合、Fls_u32MaxRead/Write は FlsMaxWrite高速モード、FlsMaxRead高速モードから取得されます。
S32K3リアルタイム・ドライバ バージョン2.0.1_D2207パッケージには、Fls ドライバがサポートされています。
パッケージS32K3_S32M27xリアルタイム・ドライバASR R21-11バージョン5.0.0_D2410では、メモリドライバがサポートされています。
それらは異なる ASR 仕様に従います。SO、これらのパラメータは RTD500 ではなく RTD201 にのみ存在します。
Q1.2.0.1 では、そうです。
Q2. はい、しかし設定できません
よろしくお願いいたします。
ニ