IMG_7633.png
このマイクロの EEPROM をリーダーで読み取るためのピン配置は何ですか?
3155ac18-7996-4a1a-bf47-f749ef4e56dd.jpeg
こんにちは、
マイクロが検閲されている場合、256 ビットの検閲パスワードがないとフラッシュに接続できません。
SO、PASS や CSE などの追加の保護メカニズムがあるため、有効なセキュリティ キーなしで接続を試みるのは時間の無駄です。
昔とは違い、MCU は現在、不正アクセスを防ぐための高度なセキュリティ機能を備えています。
よろしくお願いします、
ピーター
ありがとうございます。私が探しているのは、内部フラッシュを読み取って、変更されたファイルの書き込みを許可せず、元のファイルの書き込みのみを許可するアンチチューニング ブロックを削除できるようにすることです。
こんにちは、
前に述べたように、ピンは IOMUX テーブルに記述されています。
petervlna_0-1757661184211.png
しかし、あなたの意図が何なのか分かりません。動作するには、評価ボード上にあるように JTAG を適切に接続する必要があります。
また、デバイスが検閲されている場合は、フラッシュのロックを解除するために正しいパスワードが必要になります。これがないとデバイスにまったく接続できません。
よろしくお願いいたします。
ピーター
こんにちは、はい、 JTAG 経由でフラッシュを読み取ってみてください。マイクロは良いです。これを取り外すと、取り外すことなく、ボード上の各ピンの配置場所を追跡して特定し、読み取りおよび書き込みのポイントをマークできるようになります。
こんにちは、
あなたの意図が何なのかは分かりませんが、ピンについてはリファレンスマニュアルに添付されている IOMUx テーブルで説明されています。
https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=MPC5777CRM
おそらく、JTAG 経由でフラッシュを読み取ることについて話しているのでしょう。
マイクロが破損しているように見えるので困惑しています。SO、マイクロが動作していない場合はフラッシュの読み取りは不可能です。
よろしくお願いいたします。
ピーター
この256ビットの検閲パスワードはどこで購入できますか?