2166662_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2166662_ja-JP

2166662_ja-JP

PCIEモードの1G SGMII用SerDes構成

こんにちは、チーム


S32G2 の SerDes 構成について質問があります。

ユースCASEはSerdes0のモード1です

  • Serdes0 レーン0 : PCIE
  • Serdes0 レーン1: GMAC SGMII 1G

  1. S32G2 Serdes RM には PCIe を使用した 1G SGMII に関する説明はありません。

その代わりに、S32G2 ではこのモードはサポートされていないにもかかわらず、PCIe を使用した 2.5G SGMII に関する説明があります (1.5 SerDes レーン 0 で PCIe を使用して 2.5G SGMII を有効にする)。

最後に、S32G3 Serdes RM(1.6 SerDes レーン 0 で PCIe を使用して 1G SGMII を有効にする) で、SerDes レーン 0 で PCIe を使用して 1G SGMII を使用する方法についての説明を見つけました。

Q1.G2とG3の両方で設定手順は同じですか?SO、G2のモード1(1G SGMII + PCIE)でS32G3 Serdes RMに従うことはCANますか?


  1. U-bootのXPCSドライバ

CASE ext clk が使用される。

「NOT_SHARED」と「PCIE_XPCS_2G5」のxpcs_init_plls()で「wait_power_good_state」を見つけることができました。ただし、PCIE_XPCS_1G には wait_power_good_state 関数はありません。

Q2.見逃されているので追加する必要がありますか、それとも必要ありませんか?

Q3.PCIE_XPCS_1G の場合、pgood を待機することを除いて NOT_SHARED と同じシーケンスですか?下の赤いボックスも必要かどうか疑問に思っています。

johnyoo_2-1757504837713.png


  1. PCIE Vs で 1G SGMII を有効にするPHYを1G速度に切り替える

S32G3 RM によれば、PCIe を使用した 1G SGMII には以下のシーケンスが必要です。

johnyoo_3-1757504837811.png


以下のように、PHY を 1G 速度に切り替える手順もあります。

johnyoo_4-1757504837911.png


Q4. モード1では両方の構成が必要ですか?「PCIEで1G SGMIIを有効にする」の手順が見つかりません。


よろしくお願いします。

よろしくお願いいたします。

ジョン・ユウ

Linux BSP
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 11:58 PM
Updated by: