mculinkを使用すると、デバッグでプローブを見つけることができますが、選択すると例外が発生します。MCU-LINK インストール ガイドに記載されている手順を完了し、MCUXpresso IDEs と組み合わせて MCU-LINK を使用しようとしたところ、問題が発生しました。
コンピュータを MCU-LINK に接続すると、デバッグがCANになり、プローブが認識されます。ただし、選択すると再接続が繰り返され、この例外が表示されます。その理由は何でしょうか?理解できるように助けていただけませんか?ありがとう!
picture1.jpg
picture2.jpg
i.MX RT600Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selectedこんにちは@Yu_
D11 がオンになっていない場合は、ボードに電力配分の問題が発生しています。デバッガーはまだ動作しているので、USB をコネクテッドするとボードが検出されます。
Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selectedこんにちは@carlos_o
開発ボードは改造しておらず、ジャンパー位置もデフォルトの位置に戻しましたが、開発ボードのD11はまだオンになっていません。
LINK USB 経由でコンピューターを接続すると、デバイス マネージャーに新しい USB「複合デバイス」が表示されますが、開発ボードは依然としてサンプル コードを書き込むことができず、「プローブ インデックス 1 のワイヤを接続できません」と表示されます。Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selectedこんにちは@Yu_
D2 の点滅は、搭載デバッガーが実行中であることを意味します。
D11 は、ボードの回路図で確認できる電源オンインジケーターです。
carlos_o_0-1760117725485.png
D8はP0_26によって制御される青色LEDです。
carlos_o_1-1760118005198.png
ボードを何らかの形で改造しましたか?または、ミニジャンパーのデフォルトポジショニングを移動しましたか?
Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selected赤く丸で囲った部分は通常の燃焼後に点灯し、青い部分は押下後に点灯します。現在、D8、D9、D10、D11 はオンになっていないため、焼き込むことCANません。
微信图片_20251010141818_48_22.jpg
微信图片_20251010141818_48_22.jpg
Snipaste_2025-10-10_14-19-11.jpg
Snipaste_2025-10-10_14-19-00.jpg
Snipaste_2025-10-10_14-19-20.jpg
Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selectedこんにちは@carlos_o
返信までにSO時間がかかってしまい申し訳ありません。
以前、ボード上のインターフェースを接続しようとしましたが、エラーがまだ表示されていました。
最近、RT685の開発ボードを入手しました。最初はデータケーブルを使用してJ5をコンピューターに接続し、HelloWorldのプログラムを正常に書き込みました。ボード上の D8 と D11 は一定の状態にあり、D2 は点滅します。
その後、ボードを確認しに行きました。上記のインターフェースはタイプCで、ピンはDMとDP、A5、B8とVBUS、GNDです。なぜコンピューターがType-Cポートを介してコネクテッドいるのかわかりません。コンピューターは外部デバイスを見つけることができず、不明なデバイスのアクセスが表示されません。
今日、開発ボードをテストしているときに、非常に奇妙な問題にも遭遇しました。
元々開発ボードはそのままだったので、CASEコードを焼いて正常に焼き込めるようにしました。しかし、最初にボードの書き込みに失敗したとき、データ ラインを変更してから開発ボードを書き込みましたが、開発ボードにもこの投稿の最初の問題が発生しました。
さらに、J5 ポートを接続すると、D2 ライトのみが点滅し、D8 と D11 は点灯しません。
今ではCAN焼き付けができなくなり、常に「プローブ インデックス 1 のワイヤを接続できません」と表示されます。エラー: ワイヤ ACK 障害 - ターゲットはコネクテッドですか?
その理由は何ですか?ボードは壊れていますか?Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selectedこんにちは@Yu_
MCU-LINKの10個のコネクタすべてをRT600ボードの対応する信号に接続してみてください。
carlos_o_0-1758235601883.png
VREFはMCU-LINKのレベルシフタが適切に動作するために必要である。
ボードを検出するには、ボードの GND に IF_DETECT を接続する必要があります。
可能であれば10ピンすべてを接続してください
Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selectedこんにちは@carlos_o
ご返信をいただき嬉しく思います。
以前はMCU-LINKをボードのGNDに接続していませんでした。あなたの返信を読んだ後、SWDIO、SWCLK、SWO をコネクテッドしてから、それらの GND をコネクテッドしました。
しかし、結果は以前と同じであるのは残念です。
このエラーは、「デバッグ」をクリックした後に発生し、プローブが表示され、MCU プローブを選択した後に表示され、1 回再試行されます。Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selectedこんにちは@Yu_
返信が遅くなり申し訳ありません
設定を明確にしていただきありがとうございます
問題は、使用している RT685 ボードが MCU リンクによって認識されていないことにあるようです。両方のボードが共通のグラウンド参照を共有していることを確認できますか?
あなたが直面しているエラーは、デバッグを開始したとき、またはデバッグの実行中に表示されますか?
Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selected次の図は、「デバッグ」をクリックした後に表示されるエラーです。
picture5.png
picture6.png
Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selectedこんにちは@carlos_o
ごめんなさい。残念ながら、RT685EVK ボードを所有していないことをご返信いたします。
私のボードで使用しているチップは RT685SFFOB のみです。ご指示に従って、RST ピンをボード上の MCU-Link の PIN10 にコネクテッドしましたが、問題は同じままです。
現在の状況を簡単にご説明したいと思います。私のボードでは RT685SFFOB チップを使用しました。次に、チップの機能が正常かどうかを確認するためにチップ テストを実行する必要があります。通常であれば、2つの開発を独自に実施します。
問題は、muc-link をコンピューターに接続し、次にボードを mcu-link に接続すると、デバッグで上記の問題が発生することです。
上記の問題の原因とその解決方法を知りたいです。
皆さんの回答をお待ちしています。Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selectedこんにちは@Yu_
MCU-LINK コネクタを RT685EVK ボード上の SWD 10 ピン コネクタに直接接続してみてください。
carlos_o_0-1757623263210.png
これで問題が解決したかどうかお知らせください。
Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selectedボードをもう一度注意深く確認したところ、チップはRT685SFFOBでした
私は1.8V電源を使用していますRe: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selected写真は私の接続状態を示しています
7639c435f055974256f79ae0b058b011.jpg
Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selectedこんにちは@carlos_o
あなたの返信を読んで
はい、MIMXRT685-EVKを使用しています。
ボードに独立した電源を供給し、MCU-LINK を USB 経由でコンピューターに接続します。次に、ターゲット デバッグ コネクタを使用してボードを接続します。
SWD ターゲット接続ヘッダーには、SWDIO、SWO、および SWCLK のみを使用します。
その後、上図のような状況が発生します。Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selectedこんにちは@Yu_
ご質問ありがとうございます
カスタムボードまたは MIMXRT685-EVK を使用していますか?
ボードに外部電源を使用していますか?それともMCU-Linkを使用していますか?
もう一つ言及すべきことは、MCU-Linkユーザーマニュアルに含まれる追加情報です。
carlos_o_0-1757538992256.png
[MCU-Linkベーススタンドアロンデバッグプローブ、7ページ]
Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selected数ヶ月前のThreadを乗っ取るのではなく、自分の問題ごとにThreadを立てるべきです。
Re: When using mculink, debugging can find the probe, but there is an exception when selectedこんにちは!このCASEに何か進展はありますか?
別のPCで正常に動作するデバッガーを使用した場合も、全く同じメッセージが表示されます。
この問題はデバッガのMCU-Link自体との通信に関連していると思います(つまり、ボードやMCUに接続したままにしたり、非接続状態にしたままでも同じエラーが出るということです)。その時点で現在のエラーではなく「ターゲットに接続できません」と表示されます。なので、ドライバーかUSB COMのどちらかという特定のPCの問題を考えたくなりますが、いろいろ試したにもかかわらず、この問題は解決できていません。