2166325_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2166325_ja-JP

2166325_ja-JP

MCALでs32k3のPIT1を使用する方法

Gpt_Example_S32K344 ルーチンを参照して PIT0 を正常に使用できました。しかし、PIT1を使用しようとすると、初期化中にハードウェア エラーが発生しました。

問題は、無効にされたPIT1 (MCR[MDIS]に1を書き込む)で発生しました。

GPT Pit1 の使用例を教えていただけますか?


10-1.png10-2.png

Re: How to use PIT1 of s32k3 in the MCAL

こんにちは、ペトルさん

お返事ありがとうございます。これがまさに問題が発生した理由です。

BR、フランク

Re: How to use PIT1 of s32k3 in the MCAL

こんにちは、

最初のペリフェラル レジスタ アクセス中にエラーが発生した場合、最も一般的には、モジュール クロックが無効になっていることが原因です。したがって、PIT1が使用されている実行モードの場合、Mcuモジュールの設定を確認してください。

PetrS_0-1757492898184.png

BR、ペトル



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 01:12 PM
更新者: