2166321_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2166321_ja-JP

2166321_ja-JP

PCAL 6534 電源シーケンス

最初にオンにする必要がある電源は、VDD(P) または VDD(I2C_BUS) ですか?

PCAL6534 には電源シーケンスが必要ですか?

Re: PCAL 6534 Power sequence

こんにちは、

正確なタイミングシーケンスは指定されていません。デザインで最初に VDD_I2C に電源を投入する場合は、I²C 通信を試行する前に、VDD_P が速やかに上昇し、POR しきい値に達することを確認してください。POR リセット遅延時間は、VDD_P がしきい値を超えてから約 1 µs であることに注意してください。SO、信頼性の高い動作を確保するには、VDD_P が安定した後、I²C トランザクションを開始する前に短い遅延 (数マイクロ秒など) を許可します。

BRs、トーマス

Re: PCAL 6534 Power sequence

タイミングを含む正確な電源シーケンスはありますか?

実際、デザイン上、VDD_I2C は VDD_P よりも先に電源が投入されます。

Re: PCAL 6534 Power sequence

こんにちは、

VDD(P) は最初に電源を投入するか、少なくとも VDD(I2C_BUS) より遅くは投入しないでください。これにより、通信が開始される前に内部回路とレジスタが適切に初期化されます。

BRs、トーマス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:46 AM
Updated by: