2166026_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2166026_ja-JP

2166026_ja-JP

eattの例でイベント情報を書き込む

こんにちは、NXPチームの皆様、

BLE ハンドルと UUID に特定の値を書き込みたいのですが、eatt ペリフェラルの例では、eatt セントラル を使用して方法 GattClient_SimpleCharacteristicWrite を使用していますが、eatt ペリフェラルでイベント情報がトリガーされません。eatt ペリフェラルで書き込みイベントをトリガーするにはどうすればよいですか。

kw45を使用

SDK: 25.12

SDK eatt ペリフェラルの例を使用します。

開発ボードRe: write event in eatt example

Hello

GattClient_SimpleCharacteristicWrite は、値の長さが無線パケットの最大スペース (ATT_MTU - 3) を超えない場合に ATT 書き込み要求を送信します。

3バイト長の特性値を書き込むための短い例と、クライアントプロシージャコールバックのトリガー方法については 、Bluetooth Low Energyアプリケーション開発者ガイド の5.1.4.4章 「特性書き込み手順」 に記載されています。

KW45 の最新の SDK バージョンは 25.06 ですが、別の SDK バージョンを意味しているかどうか確認していただけますか?24.12として?

また、使用している KW45 が KW45B41Z-EVK なのか、それとも KW45 カスタム ボードなのか確認していただけますか?

よろしくお願いいたします。

ルイス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 11:59 PM
更新者: