2165829_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2165829_ja-JP

2165829_ja-JP

BSP LLCE イネーブルメントの license-llce.rtf ファイルはどこからダウンロードできますか?

こんにちは、チームの皆さん

お客様はPEGATRON - NORMALIZEDです。

S32G399ardb3 BSP44 バージョンに llce-can 機能を追加しようとしています。

local.conf に以下の 2 行を追加します。

Joey_z_1-1756781370504.png


しかし、エラーが発生し、license-llce.rtfファイルが見つかりません。「 license-llce.rtf」ファイルはどこからダウンロードCANますか

Joey_z_0-1756781200134.png

Br、

ユウ

Linux BSPLLCERe: Where can I download license-llce.rtf file with the BSP LLCE enablement

こんにちは@Yu_Songさん

Linux BSP 44 は LLCE ファームウェア バージョン 1.0.9 と互換性があります。
ファームウェア (通常、Windows マシンのC:\NXP\S32G_LLCE_1_0_9にあります) をダウンロードしてインストールすると、ルート ディレクトリに次のファイルが作成されます。

.
├── eclipse
├── firmware
├── license.rtf
├── sample_app_llce
└── uninst.exe

続行するには、このディレクトリのlicense.rtfファイルを、LLCE ファームウェア バイナリとともに、 NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR Yocto 変数によって参照されるフォルダーにコピーしてください。これらの手順が完了したら、Yocto ビルドを再起動できます。

よろしくお願いいたします。
ゲナディ

Re: Where can I download license-llce.rtf file with the BSP LLCE enablement

こんにちは、チームの皆さん

ここで何か更新はありますか?

BR、

ユウ

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 05:57 PM
更新人: