2165748_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2165748_ja-JP

2165748_ja-JP

FS26のFS0Bはリリースできません

S32K342+FS26のデバッグ中に問題が発生しています。FS0Bが解放されず、通常モードに移行できません。具体的な状況は次のとおりです。

1. デバッグモードで電源投入、FS_STATES = 0x2009;

2. LBist ABist1 チェックパス。

3. 犬に餌を与える最初の試みは成功しました。

4. Flt_Err_Cnt の減少に成功しました。

5. Release Fs0bおよびFs1b書き込みコマンドは成功しましたが、FS0Bがローレベルのままであったため、通常モードに移行できませんでした。この時点でデバッグモードを終了すると、MCUはリセットを継続します。

この時点でのステータス情報は次のとおりです。

FS_I_FSSM = 0x4000: Flt_Err_Cnt = 0;

FS_STATES = 0x200A: DBG_MODE、安全出力は解放されていません;

FS_I_OVUV_SAFE_REACTION1 = 0x0000;

FS_I_OVUV_SAFE_REACTION2 = 0x0000;

FS_OVUV_REG_STATUS = 0x0000;

M_REG_FLG = 0x0100 は、VBST で過電圧が発生したことを意味します。

VBST の過電圧により FS0B が解放されない可能性がありますか? それとも他の問題があるのでしょうか?

Re: FS26的FS0B无法释放

まず、VBST を正常に処理し、FCCU をシャットダウンし、INIT ステージ中に WD をオフにする必要があります。

Re: FS26的FS0B无法释放

現時点での追加のステータス情報:

FS_SAFE_IOS_1 = 0xF000;

FS_SAFE_IOS_2 = 0x000B。

FCCU監視なし

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 01:19 PM
更新者: