2165732_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2165732_ja-JP

2165732_ja-JP

MBDT対応CDDブロック - SBC FS23

こんにちは、
SBC FS23 SDKのモデルベースデザインツールボックスに、SBC FS23用のSimulink CDDブロックを統合することも可能です。現時点では、S32K3用のツールボックスでは、Uart、i2c、MclなどのブロックのみがCDDブロックとして利用可能です。
統合提案は何ですか?SBC FS23 CDD/RTD ドライバの作業には S32DS も使用する必要がありますか?
よろしくお願いします。

Re: MBDT Supported CDD Blocks - SBC FS23

こんにちは、 @vc_andre さん

S32K3 向けモデルベース デザイン ツールボックスにご興味をお持ちいただきありがとうございます。

残念ながら、現時点では S32K3 ツールボックスでは SBC FS23 はサポートされていません。ただし、FUTUREのリリースに組み込むかどうかは現在評価中です。


よろしくお願いいたします。

ドラゴス

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 01:20 PM
更新人: