2165437_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2165437_zh-CN

2165437_zh-CN

PCA9616 差分总线上的最大电容

你好

我正在使用 PCA9616PW 在背板上的多个板之间进行 I2C 通信。与该图类似,但 VDDA 和 VDDB 采用 3V3 电压

aswanton_0-1757363463492.pngaswanton_0-1757363463492.png


我想在差分总线上添加TVS二极管以进行保护,数据表中没有提及最大总线电容。是否有关于最大总线电容的建议。由于隐性状态被动上拉,I2C 可能对过大的总线电容敏感。差分总线对总线电容是否同样敏感?

我的系统最多可以有 17 个节点,我正在寻找电容为 50pF 的 TVS 二极管,这会是一个问题吗?


Re: PCA9616 Max Capacitance on Differential Bus

我想应该没问题,你可以测试一下并分享结果。

如果不行,可以降低通信速度。

Re: PCA9616 Max Capacitance on Differential Bus

感谢您的回复 guoweisun。

我估计我的单端总线电容为 1185pF,包括 TVS 电容、走线电容和 PCA9616 本身的 IO 电容。虽然超过了 1000pF,但并不明显。

您认为这会是一个问题吗?

Re: PCA9616 Max Capacitance on Differential Bus

没有精确的值,但可以估计在 1000pF 以上。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:58 PM
更新者: