こんにちは、NXP チーム!
新しい FDRM-iMX93 ボードを使用していますが、uuu での接続に問題があります。
ホストマシンとして試したのは:
- Ubuntu 24.04.3
- Windows 10 バージョン 22H2
FDRM-iMX93 ボードは、すぐに使用できる構成 (SW1 を 0010 に設定し、ボードを事前にフラッシュした eMMC から起動) で起動すると、両方のホストのデバッグ COM ポートを介して表示されます。
uuu ユーティリティは両方のホストで正常に実行されますが、SW1 スイッチがどのように設定されているかに関係なく、FDRM-iMX93 ボードを検出できません。コマンド「uuu -lsusb」は常に空のリストを返します。
>>> uuu -lsusb
nxp imx チップ用の uuu (ユニバーサル アップデート ユーティリティ) -- libuuu_1.5.233-0-g79ce7d2
コネクテッド既知のUSBデバイス
パスチップ Pro Vid Pid Bcdバージョン シリアル番号
====================================================================
両方のホストの uuu バージョンは libuuu_1.5.233-0-g79ce7d2 です。
ここで何が問題CANと思いますか?
こんにちは、 @edwardtyrrell さん、
アドバイスありがとう!間違った USB (P2 ではなく P16) を使用していたことに気付きました。
こんにちは@trolldw
UUU はメモリから特定の USB VID/PID を検索します。Linux ターミナルでボード上のそれらの内容 (または存在するかどうか) を確認します。ターミナルに何もない場合は、UUU には何も表示されません。
たとえば、Imx7 の場合、私のボードはシリアル製造ダウンロード モードに設定されています。
$lsusb
バス 001 デバイス 038: ID 15a2:0076 Freescale Semiconductor, Inc. i.MX 7Solo/7Dual SystemOnChip リカバリモード
UUU のソース コードはオンラインなので、必要な VID/PID や内部での動作を確認できます。
敬具。
こんにちは、
FDRM-IMX93 は、dd コマンドでプログラム CAN SD カード専用です。
zstdcat imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst | sudo dd of=/dev/sdx bs=1M && sync
敬具
もちろんF RD M-iMX93ボードのことです。タイプミスで申し訳ありません。