2164706_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2164706_ja-JP

2164706_ja-JP

S32K144 EB 構成 WDG は Wdg_Cfg.h を自動的に生成しません。

こんにちは、NXP チーム:

EBを使ってMCAL Wdg (4.3.1) を設定しているのですが、Wdg_Cfg.h が自動生成されません。どこに問題があるのか分かりません。私のEBの設定は以下の通りです。

一般的な構成:

Alex_Hua_0-1757235068020.png

クロックリファレンス構成:

Alex_Hua_1-1757235234049.png

WDG 構成:

Alex_Hua_2-1757235265407.pngAlex_Hua_3-1757235303473.pngAlex_Hua_4-1757235323061.png






コード生成:

Alex_Hua_5-1757235369705.pngAlex_Hua_6-1757235408457.png


回复: S32K144 EB 配置WDG没有自己生成Wdg_Cfg.h

Alex_Hua_0-1757471889936.pngAlex_Hua_0-1757471889936.png

原因が判明しました。Wdg_Cfg.h を生成するには、GPT 側のコールバックにこの名前を付ける必要があるのです。本当に面倒です!


回复: S32K144 EB 配置WDG没有自己生成Wdg_Cfg.hもっと多くの人に読んでもらえるように英語に翻訳してもらえると嬉しいです。
回复: S32K144 EB 配置WDG没有自己生成Wdg_Cfg.h

複数のCANチャンネルを設定しているときにこの問題が発生しました。正しく設定するとCfgファイルが生成されましたが、WDGの設定項目が制限されているため、うまく動作しないようです。

回复: S32K144 EB 配置WDG没有自己生成Wdg_Cfg.h

1. 任意の I/O ポートを変更し、コードを生成して、DIO_CFG.h または Port_CFg.h が変更されるかどうかを確認します。

2. 生成されたコードパスが正しいかどうかを確認します。

3. 設定エラーがないか確認してください。CAN を設定したとき、EB はエラーを報告しませんでしたが、生成されたファイルは変更されていませんでした。後で、どこかに設定エラーがあることがわかったので、それも確認することをお勧めします。

4. オンラインのウォッチドッグ構成例と EB に含まれている構成例を比較して違いを確認し、必要に応じて変更します。

これは私の個人的な経験に基づいています。それでも問題が解決しない場合は、コミュニティの専門家の意見を聞いてみてください。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 05:56 PM
Updated by: