大家好
我们在 NFC 读取器设计中遇到了辐射发射测试问题。
当 NFC 卡直接放置在读卡器顶部(平行,在天线正上方)时,我们无法通过 13.56 MHz 谐波的辐射发射测试,违反了约 3-4 dB 的限制。如果我们将卡移至读卡器上方约 1 厘米处,测试就会通过。卡片高出 7 厘米,也能通过。有没有办法在不减少最大读取距离的情况下减少谐波辐射?如能就软件优化提出任何建议,我们将不胜感激。
卡在读卡器顶部:
0cm.png
卡片位于读卡器上方 1 厘米处:
1cm.png
感谢并致意
乌特库
你好@utqq
LPCD 通过轮询和待机模式实现低功耗,而 DPC 通过限制电流来控制功率。对于您的具体问题,DPC 可能更有效。
不过,40.68 MHz 和 67.8 MHz 的谐波发射超过了限值。我们建议您尝试调整截止频率和带宽。请参阅 AN12549(第 3.1.2 节和 3.1.3)了解详情。您还可以使用在线 NFC 天线工具(NFC - NXP Community)调整天线网络参数,如下图所示:
KaiLi_0-1758101551568.png
你好@utqq
LPCD 和 DPC 不能同时启用。
你好@utqq
您可以通过寄存器 0x56 读出 TXLDO 的电流和VDDPA 的电压,然后计算功率。
你好@utqq
建议启用 DPC。但在启用 DPC 之前,需要进行校准。