2164458_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2164458_ja-JP

2164458_ja-JP

S32 Design Studio v3.6.2 は、Linux で構成ツールを使用するとクラッシュします。

こんにちは、

お客様から、構成ツールで構成ファイルを再生成しようとすると S32DS がクラッシュするという報告があります。添付のログを参照してください。

設定:

  • Ubuntu 24 (関連する場合はウィンドウ X11)
  • S32DS 3.6.2、(少なくとも)
    - SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_5.0.0_D2410_デザインスタジオ_アップデートサイト
    - S32K3XX_S32M27x_RTD_R21-11_5.0.0_P08_D2504_デザインスタジオ_アップデートサイト
    - SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_5.0.0_CD1_D2409_DesignStudio_アップデートサイト

この問題に高い優先順位を与えていただけますか?


ダニエル






S32_CONFIG_TOOLS32DSRe: S32 Design Studio v3.6.2 crashes on Linux when using the Configuration tool

こんにちは@valentin_ene
フィードバックありがとうございます。お客様にこれらの質問をしましたので、お知らせします。

以下に、追加情報を記載します。クラッシュ ログが要求したものと同じかどうかわからない場合?

S32DS でチップを設定しようとしたときにクラッシュログが発生します。プロジェクトを開くと 1 行目から 3 行目が自動的に報告され、ピンを設定しようとすると 4 行目以降がログに記録されます。

 SEVERE: [DATA] Setting value to a variable/info setting with ID "Lpuart_Uart.UartGlobalConfig.UartChannel.0.DetailModuleConfiguration.lpuartClockValue" [ScalarConfig.setValue]
 SEVERE: java.io.IOException: Script not found: ../siul2_dio/siul2_dio_codegenerator.js [ScriptApi.logError]
 SEVERE: java.io.IOException: Script not found: ../power/power_codegen.js [ScriptApi.logError]
(S32 Design Studio:81505): Gtk-CRITICAL **: 16:05:35.509: gtk_box_gadget_distribute: assertion 'size >= 0' failed in GtkScrollbar
(S32 Design Studio:81505): Gtk-WARNING **: 16:05:35.955: Negative content width -12 (allocation 1, extents 6x7) while allocating gadget (node separator, owner GtkSeparatorToolItem)
(S32 Design Studio:81505): Gtk-CRITICAL **: 16:05:36.326: gtk_box_gadget_distribute: assertion 'size >= 0' failed in GtkScrollbar
Sep 05, 2025 4:05:36 PM com.sun.glass.ui.gtk.GtkApplication 
WARNING: SWT-GTK uses unsupported major GTK version 0. GTK3 will be used as default.
(S32 Design Studio:81505): Gtk-WARNING **: 16:05:38.433: Negative content width -1 (allocation 1, extents 1x1) while allocating gadget (node scrolledwindow, owner GtkScrolledWindow)
(S32 Design Studio:81505): Gtk-WARNING **: 16:05:38.528: Negative content width -1 (allocation 1, extents 1x1) while allocating gadget (node scrolledwindow, owner GtkScrolledWindow)
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
#  SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007608f1c52045, pid=81505, tid=81506
#
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment Temurin-17.0.9+9 (17.0.9+9) (build 17.0.9+9)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-17.0.9+9 (17.0.9+9, mixed mode, tiered, compressed oops, compressed class ptrs, g1 gc, linux-amd64)
# Problematic frame:
# C  [libswt-pi3-gtk-4963r5.so+0x52045]
#
# Core dump will be written. Default location: Core dumps may be processed with "/usr/share/apport/apport -p%p -s%s -c%c -d%d -P%P -u%u -g%g -F%F -- %E" (or dumping to /home/q552508/Tools/s32ds-3.6.2/eclipse/core.81505)
#
# An error report file with more information is saved as:
# /home/q552508/Tools/s32ds-3.6.2/eclipse/hs_err_pid81505.log
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   https://github.com/adoptium/adoptium-support/issues
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.

Re: S32 Design Studio v3.6.2 crashes on Linux when using the Configuration tool

こんにちは@daniel_ll 、

クラッシュ ログによると、クラッシュは Linux GTK ウィンドウ ライブラリで発生しているようなので、環境に関連しているようです。
...workspace/.metadata/.logもCAN取得できますか?他に何か問題がないか確認できるようにファイルを作成しますか?
.../S32DS_Install_Dir/S32DS/help/pdf にある S32DS_Installation_Guide.pdf の第 2 章「Linux プラットフォームのインストールの前提条件」の手順に従っていることを確認できますか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:56 PM
更新者: