2163618_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2163618_ja-JP

2163618_ja-JP

S32G2が動作せず、RSTエラーが発生する

私は S32G2 とその PMIC (VR5510) を使用します。S32G-VNP-RDB2 スキームを参照してください。

電圧は正しいです。

zhipeng_0-1756981912428.png

しかしS32G2は動作しない

zhipeng_3-1756982184533.png


zhipeng_2-1756982115368.png

システムイメージはTFカードにあり、LPDDRはまだインストールされていません

何が問題なのでしょうか?

##S32G-VNP-RDB S32G2





Re: S32G2 doesn't work and RST ERROR

こんにちは、 chenyin_hさん

返信ありがとうございます。

デバッガーを購入しました。これを使用すると、M7 コアで MCU プログラムを実行できますが、A5 コアでは依然としてシステムを実行できません。追加の設定やプログラミングは必要ですか?

BR

Re: S32G2 doesn't work and RST ERROR

こんにちは、 @zhipeng

返信ありがとうございます。

はい、S32DebugプローブはJTAGインターフェース経由でS32G2に使用できます。


BR

チェイン

Re: S32G2 doesn't work and RST ERROR

こんにちは、チェンインさん

返信ありがとうございます。

はい、SD経由でボードを起動しても構いません。キャプチャされた波形は次のとおりです。

zhipeng_1-1757412345430.png

2. RESET_B にはプルダウン HW 設定はありません。


3. S32 Debug Probe デバッガーをCAN使用できますか?

zhipeng_0-1757408456653.png

どうもありがとうございました!

BR。


Re: S32G2 doesn't work and RST ERROR

こんにちは、 @zhipeng

ご返信ありがとうございます。

1.SD 経由でボードを起動するつもりですか?はいの場合は、SDのクロックも測定します

2. キャプチャした波形から、 RESET_B に異常なプルダウン信号があるようです。

3. ハードウェアに問題がないことが確認された場合は、デバッガーを使用してボードに接続し、さらに分析します。


BR

チェイン

Re: S32G2 doesn't work and RST ERROR具体的なモデルは S32G274AABK0VUCT です。Re: S32G2 doesn't work and RST ERROR

こんにちは、チェンインさん

返信ありがとうございます。

私のカスタム ボードの回路図は RDB2 に似ていますが、DDR はまだ購入されていないため、インストールされていません。DDR インターフェース ピンはボード上で未接続のままになっています。

TF カード上のイメージはインストール手順によって作成されますが、次の 2 つは同じ問題です。

1.

zhipeng_0-1757057993977.png

2.

zhipeng_1-1757058013701.png

何が問題なのでしょうか?

どうもありがとうございました!


BR


Re: S32G2 doesn't work and RST ERROR

こんにちは、 @zhipeng

ご投稿ありがとうございます。

SO、カスタム ボードの回路図は RDB2 に似ていますが、LPDDR4 はインストールされていないということですか?DDR インターフェース ピンはボードに搭載されていませんか?

TF カードにある画像は何ですか?どのように生成されるのでしょうか?


BR

チェイン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:52 PM
更新者: